Schutz vor Überstrom und Übertemperatur

Eine nicht symmetrische Mehrzellenbatterie verwendet die schwächste Zelle zur Bestimmung der Kapazität des gesamten Systems. Diese Art der Bestimmung der Kapazität ist ineffektiv, da die einzelnen Zellen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit altern. Selbst bei bewusster Auswahl kann nicht sichergestellt werden, dass alle Zellen die gleiche Kapazität haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben.

Lithium-Ionen-Batterien unterliegen wie andere Batteriearten auch beim Laden und Entladen aufgrund chemischer Vorgänge einem kontinuierlichen Verschleißprozess. In einer Lithium-Ionen-Batterie besteht die Anode aus mit einer Kohlenstoff- oder Graphitverbindung beschichteten Kupferfolie. Die Kathode besteht aus einer Lithiumverbindung. Das Elektrolyt zwischen den Elektroden ist ein gelöstes Lithiumsalz. Je nachdem, ob das Elektrolyt flüssig oder fest ist, spricht man von Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Batterien.

Die Zellen unterscheiden sich hauptsächlich nach dem Material der Kathode, bei dem es sich um Kobalt, Mangan, Nickel-Kobalt, Nickel-Kobalt-Mangan (NKM), Eisenphosphat oder Eisentitanat handeln kann. Die verschiedenen Kathodenmaterialien verursachen unterschiedliche Energie- und Leistungsdichten und Nennspannungen und wirken sich auf die Zahl möglicher Ladezyklen aus.

Reibungsloses Laden
Das so genannte IU-Ladeverfahren, das für solche Zellen angewendet wird, arbeitet mit einer konstanten Stromstärke und einer konstanten Spannung (konstante Stromstärke = CC, konstante Spannung = CV). Dabei werden die Batterien zunächst mit einer konstanten Stromstärke geladen. Dadurch wird die Ladungsstromstärke begrenzt und kann nicht zu hoch werden. Die Ladung mit konstanter Stromstärke wird fortgesetzt, bis die abschließende Ladespannung erreicht ist. Anschließend wird der Ladevorgang mit konstanter Spannung fortgesetzt, so dass die abschließende Spannung nicht überschritten werden kann. Die Ladestromstärke nimmt mit zunehmender Ladung ab.

Wie die Lebensdauer hängt auch die Ladezeit von verschiedenen Faktoren ab, bei höheren Ladekapazitäten vor allem von der Temperatur. Kurze Lade- und Entladezeiten wirken sich negativ auf das Elektrodenmaterial aus, verringern die Lebensdauer und die Anzahl der möglichen Ladezyklen. Reibungsloses Laden und Entladen verlängert die Lebenszeit einer Lithium-Ionen-Zelle erheblich!

Lithium-Plattierung
Das Laden von Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Ladestromstärke kann zu dem unerwünschten Effekt der Lithium-Plattierung führen. Lithium-Ionen lagern sich hauptsächlich auf der Oberfläche der Anode ab, anstatt zwischen den Graphitschichten zu wechseln. Dieser Effekt führt zu erheblichen Einbußen bei Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit. In extremen Fällen kann die Lithium-Plattierung sogar zu Kurzschlüssen oder auch, da metallisches Lithium leicht entflammbar ist, zu einem Brand führen. Je nach Qualität und Design der Batterie sind 500 bis mehr als 1.000 Ladezyklen normal. Eine Batterie gilt als abgenutzt, wenn weniger als 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität übrig ist.

Das Problem
So genannte Cluster oder Batteriepacks bestehen gewöhnlich aus mehreren einzelnen Zellen oder Zellenblöcken, die in Serie miteinander verbunden sind, um die Nennspannung zu erhöhen. Durch Alterung kommt es zu Fluktuationen bei der Kapazität, dem internen Widerstand und anderen Eigenschaften dieser Zellen. Die schwächste Zelle legt fest, wie viel geladen wird und wie viel entladen werden kann.

Bei der praktischen Verwendung von in Serie verbundenen Mehrzellenbatterien führt dies dazu, dass die Zellen in Serie in unterschiedlichem Maße geladen und entladen werden. Dann können kritische Tiefentladungen oder Überladungen im Netzwerk auftreten, auch wenn einzelne Zellen überladen werden und den Grenzwert für die Ladespannung überschreiten. Je nach Art der Batterie kann dies zu irreparablen Beschädigungen einzelner Zellen führen. Die Folge: Das gesamte Batteriepack verliert an Kapazität.

Batteriemanagementsysteme (BMS)
Batteriemanagementsysteme übernehmen die Kontrolle und Überwachung des Lade- und Entladeprozesses hochleistungsfähiger Batteriepacks in E-Power (autonomen Energieelektronik-) Anwendungen wie etwa Elektro- und Hybridfahrzeugen, der Robotertechnologie oder ähnlichen Bereichen. Dabei geht es vor allem darum, dass die einzelnen Zellen einen SoC(State of Charge, Ladezustand)-Grenzwert für die Anwendung während des Lade- und Entladevorgangs weder über- noch unterschreiten. Der SoC-Wert bezeichnet die verbleibende verfügbare Kapazität einer Batterie im Verhältnis zu ihrem Nennwert. Der Wert wird als Prozentsatz des vollständig geladenen Zustands angegeben. Beispiel: 30 % bedeutet, dass die Batterie noch eine Restladung von 30 % der ursprünglichen vollständigen Ladung aufweist. Je nach Anwendung liegen Ober- und Untergrenze für den SoC-Wert zwischen 20 und 100 % (max. Leistung) bzw. 30 bis 70 % (max. Betriebslebensdauer).

Ein BMS überwacht Eigenschaften wie Batteriespannung, Zellentemperatur, Zellenkapazität, Ladezustand, Stromverbrauch, verbleibende Betriebszeit, Ladezyklus und viele weitere. Diese Steuereinheiten sind besonders wichtig, weil mehrere Batteriezellen zusammengeschaltet werden müssen, um eine hohe Gesamtbatteriekapazität zu erzielen. In solchen Batteriemanagementsystemen spielen Balancer eine immer wichtigere Rolle.

Batterie-Balancing: passiv
Eine technisch relativ einfache und weithin verwendete Methode ist das Batterie-Balancing. Dies geschieht praktisch nur am Ende des Ladevorgangs, wenn die Zellen des Batteriepacks fast vollständig geladen sind. Für die Zellen, die bereits ihre abschließende Ladespannung erreicht haben, schaltet der Balancer einen Widerstand in Parallelschaltung und begrenzt so die Spannung auf den abschließenden Ladespannungswert. Diese Zelle wird dann nur leicht geladen oder sogar entladen, während die Zellen in der Serie, die noch nicht die abschließende Ladespannung erreicht haben, weiter mit dem vollständigen Ladestrom versorgt werden. Die Leistung des parallelen Widerstands muss an den Ladestrom angepasst werden, da am Widerstand die überschüssige Energie in Form von Wärme auftritt. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es kostengünstig und technisch einfach zu implementieren ist. Die andere Seite der Medaille ist, dass der Ladevorgang so lange dauert, bis die schwächste Zelle den erforderlichen SoC-Wert erreicht hat. Dazu kommt, dass sehr viel Energie in Form unerwünschter Wärme verschwendet wird. Dieser Wärmeverlust wirkt sich auch negativ auf die Betriebslebensdauer der Batteriezellen aus und bringt eine erhebliche Brandgefahr mit sich.

Batterie-Balancing: aktiv
Aktive Balancer sind viel komplexer, aber auch effizienter. Sie übertragen die Ladung zwischen den Zellen: Die Energie von Zellen mit höherer Ladung wird auf Zellen mit niedrigerer Ladung übertragen. Im Prinzip besteht die Ladungssteuerung aus mehreren Spannungsreglern, die speziell für diese Anwendung optimiert sind und die pro Zelle aktiv Energie übertragen. Dieser Prozess kann bereits während des Ladevorgangs stattfinden. Wie beim passiven Balancing beginnt er üblicherweise aber erst im Bereich des Endes des Ladevorgangs. In bidirektionalen Balancer-Systemen findet dieser Ladungsaustausch während des Lade- und während des Entladevorgangs statt. Bidirektionale Balancer sind daher sogar noch effizienter.

Ein großer Vorteil des aktiven Balancings ist die deutlich höhere Effizienz, da die überschüssige Energie nur zu einem kleinen Teil in Wärme umgewandelt wird. Aktives Balancing wird derzeit für höhere Ausgabeleistungen (E-Power) in Bereichen wie der Elektromobilität (EV = Electric Vehicle, BEV = Battery Electric Vehicle, HEV = Hybrid Electric Vehicle und PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Der höhere Schaltaufwand für das Steuerungssystem bringt natürlich anfänglich höhere Kosten mit sich. Demgegenüber bietet ein solches Steuerungssystem für das Batteriemanagement aber auch handfeste Vorteile. Durch eine übergeordnete Ladungskontrolle mit intelligenter und adaptiver Software kann diese Ladungsverteilung von starken zu schwachen Zellen – selbst über verschiedene Serienschaltkreise hinweg – die Lebensdauer eines hochleistungsfähigen Batteriepacks deutlich verlängern.

Prinzip des Schaltkreises eines aktiven Balancers mit Spulen, zwei Stufen. Quelle: Wikipedia

Schutz
In E-Power-Anwendungen wie etwa bei Elektrofahrzeugen sind Batteriepacks häufig der größte Kostenfaktor von allen. Kunden verlangen maximale Leistung und Kapazität, möglichst schnelle Ladevorgänge, eine lange Betriebslebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Diese Anforderungen sind nicht leicht miteinander in Einklang zu bringen.

Batterien auf Lithiumbasis haben eine deutlich höhere Energiedichte als robuste Blei-Säure-Batterien. Sie sind jedoch sehr anfällig gegen Über- und Unterspannung. Dies erfordert Überwachung und Schutz, um vorzeitige Ausfälle, Überhitzung oder sogar Kurzschlüsse einzelner Zellen zuverlässig vermeiden zu können. Solche Backups müssen viele Jahre lang fehlerlos funktionieren. Sie müssen der Kälte im Winter und der Hitze im Sommer sowie Stößen und Vibrationen widerstehen.

Sie müssen maximale Lade- und Entladeströme bei minimalen Verlusten zulassen können. Ein- und Ausschalten, Beschleunigung sowie zyklischer Widerstand sind ebenfalls unverzichtbar.

IU-Ladeverfahren mit konstanter Stromstärke (CC) und konstanter Spannung (CV)

Angepasste Sicherungen
Die größten Widersacher von Batteriepacks sind jedoch Übertemperaturen, Kurzschlüsse und pulsierte Überströme. Je nach Design und Verwendungszweck eines Hochleistungs-Batteriepacks muss die Hauptkonzentration auf dem Schutz gegen Überstrom und/oder der Temperatur liegen. In den meisten Fällen kommen jedoch gleichzeitig mehrere potenzielle Probleme zusammen. In der Praxis bedeutet dies, dass individuell angepasste Lösungen für den Schutz benötigt werden. Möglich – und bereits implementiert – sind impulsfeste Kombinationssicherungen für den Schutz gegen Überstrom und zu hohe Temperaturen. Dazu dient eine Chip-Technologie, die für den erforderlichen mechanischen Widerstand sorgt.

Maximale Energiedichte bei maximaler Sicherheit und Langlebigkeit: Dieses Konzept gilt nicht nur für die einzelnen Zellen, sondern für die gesamte Energieeinheit.

Wirtschaftlichkeit
Natürlich ist es immer möglich, die neueste Batterietechnologie zu verwenden und dabei die höchstmögliche Leistungskapazität bereitzustellen. Dies ist jedoch stets mit hohen Kosten verbunden und Erfahrungen mit dem langfristigen Einsatz solcher Lösungen fehlen noch vollständig. Daher tendiert die Branche dazu, auf bestehenden Technologien aufzubauen, die sich in Standardanwendungen (etwa in Notebooks) millionenfach bewährt haben. In einem nächsten Schritt werden Fertigungsprozesse optimiert, die Grenzen für den Ein- und Ausgabefluss festgestellt und Mechanismen für möglichst große Skalierungschargen entwickelt. Intelligente Lade- und Entladevorgänge werden in der Zukunft noch große Bedeutung erlangen. Optimiertes Balancing kombiniert maximale Leistung mit maximaler Lebenserwartung.

Erfahrener Partner
SCHURTER bietet jetzt eine breite Auswahl von Sicherungen gemäß AEC-Q200 für verschiedene Anwendungen (Batteriemanagement, Klimasteuerung, Maschinenelektronik für Diesel-/Benzinmotoren und vieles mehr) an. Weltweit werden Millionen von Sicherungen zum Schutz gegen Überspannung und Übertemperatur, auch in Kombination dieser Funktionen, eingesetzt. Die enge Zusammenarbeit mit internationalen Automobilorganisationen und der Branche selbst machen SCHURTER zu einem kompetenten Partner für alle Fragen rund um den Schutz der Elektronik in der Fahrzeugtechnik.

SCHURTER-PRODUKTE FÜR DEN ÜBERSTROMSCHUTZ

Ähnliche Beiträge

Neue Beiträge

Vor 11 Stunden
Vor 12 Stunden
Gestern
Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.