Arrow (Wissenschaftspark von Hongkong) Open Lab
Benutzersicherheit in Labor und Haftungsausschluss
Einführung
Ihre Sicherheit als Arrow Open Laboratory-Benutzer steht für uns an erster Stelle.
Hier wird auf potenzielle Gefahren im offenen Labor hingewiesen und es werden spezielle Kontrollmaßnahmen zur Risikominimierung ausführlich erläutert.
Die Verwendung von Laborausrüstung und Laboranlagen zum Durchführen von Experimenten ist, insbesondere bei hohen Spannungs- und Stromwerten, mit einem gewissen Risiko verbunden. Mit richtige Arbeitsgewohnheiten sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen.
Sorgen Sie für Ihre Sicherheit, indem Sie sich an die Arbeitsregeln halten und mit gesundem Menschenverstand vorgehen.
Laborregeln
Allgemeine Verhaltensregeln im Labor:
- Sie sollten vor der Nutzung unseres offenen Labors, unserer Ausrüstung oder Einrichtungen einen Termin vereinbaren.
- Sie sollten ausschließlich in unserem offenen Laborbereich arbeiten. Nur mit einer Genehmigung vom Labor-Manager dürfen Sie diesen Bereich verlassen.
- Beachten Sie unsere Arbeitszeiten und beenden Sie die Arbeit vor dem Arbeitsschluss. Berücksichtigen Sie dabei die Terminzeit.
- Sie dürfen das Labor ohne ausdrückliche Genehmigung des Labor-Managers nicht betreten.
- Sie sollten den mündlichen und schriftlichen Anweisungen des Labor-Managers während der Arbeit im Labor folgen.
- Sie sollten sich im Labor zu jeder Zeit angemessen verhalten.
- Sie dürfen auf den Bänken im Labor weder stehen noch sitzen.
- Halten Sie die Werkbänke sauber. Legen Sie ihre Kleidung oder Taschen nicht auf die Bänke und entsorgen Sie den Müll in die entsprechenden Mülltonnen.
- Die verwendete Ausrüstung muss nach Abschluss der Arbeit an ihren ursprünglichen Platz gebracht werden.
- Sie sollten den Labor-Manager informieren, wenn Sie ein beschädigtes Werkzeugs oder nicht funktionierende Ausrüstung finden, und diese an ihn zurückgeben.
- Sie dürfen keine Testausrüstung, Testköpfe oder Stromkabeln ohne ausdrückliche Genehmigung entfernen.
- Essen, Rauchen und Trinken im Laborbereich ist nicht erlaubt.
- Sie dürfen keine Informationen über das Labor an Dritte per E-Mail, von ihrem Mobilen Gerät aus oder mithilfe anderer Ausrüstung weitergeben. Fotoaufnahmen und Videos sind nicht erlaubt.
- Sie dürfen die Laborausrüstung weder beschädigen noch manipulieren beschädigen.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsaufnahme die Laborausrüstung auf Schäden. Informieren Sie den Labor-Manager, wenn ein Problem mit der Ausrüstung besteht.
- Verwenden Sie immer eine angemessene Halterung für den Lötkolben.
- Schalten Sie den Lötkolben aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Lassen Sie einen heißen Lötkolben niemals unbeaufsichtigt liegen.
- Verwenden Sie angemessene Werkzeuge und arbeiten Sie verantwortungsbewusst. Eine vernünftige Arbeitsweise ist die Grundbedingung für das Vermeiden von Verletzungen durch Stromschläge, Hitze und Explosionen.
- Chemikalien, entflammbare, ätzende, schneidende Stoffe und jede andere mögliche Gefahrenquelle dürfen nicht ins Labor gebracht werden.
- Schuhe mit Gummisohlen und Komplettbedeckung der Füße und eine angemessene Bekleidung sollten stets im Labor getragen werden.
- Sie sollten sich mit dem Standort und dem Betrieb von Sicherheits- und Notfallausrüstung wie Notstromabsperrungsschaltern, Notrufsäulen und Notausgängen vertraut machen.
- Entfernen Sie keine Laborausrüstung ohne Genehmigung von einem oder dem Labor-Manager.
- Öffnen oder entfernen Sie niemals die Abdeckung eines Teils der Ausrüstung ohne Genehmigung vom Labor-Manager.
- Im Notfall wenden Sie sich sofort an den Labor-Manager.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an einem Schaltkreis vor, ohne ihn zuvor durch Ausschalten zu isolieren und ihn von der Stromversorgung abzutrennen.
- Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sind bei Erhöhung der Spannung notwendig.
- Sie sollten sich mit dem Standort und dem Betrieb von Sicherheits- und Notfallausrüstung wie Notstromabsperrungsschaltern vertraut machen.
- Metallische Armbänder oder Uhrenarmbänder sollten vor dem Arbeiten mit elektrisch geladener Ausrüstung ausgezogen werden.
- Das Verlängerungskabel sollte zeitlich begrenzt verwendet werden und nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Beschädigte, heiße Kabel und Kabel mit sichtbarer Innenverdrahtung dürfen nicht verwendet werden. Informieren Sie den Ausbilder, wenn sie ein beschädigtes Kabel finden.
- Sie sollten mit der richtigen Handhabung von Batterien, Zellen, Kondensatoren, Induktoren und weiteren Speichergeräten mit hoher Energiedichte vertraut sein.
- Bei unbeaufsichtigten Experimenten informieren Sie den Labor-Manager. Solche Experimente sollten von der Stromversorgung getrennt werden.
- Wird ein Experiment aus einem bestimmten Grund unbeaufsichtigt gelassen, dann müssen eine Abgrenzung und ein Warnschild am Standort des Experiments platziert werden.
- Bei Vorfällen sollte der Labor-Manager möglichst schnell informiert werden. Wählen Sie die Notfallnummer, wenn der Labor-Manager nicht im Labor ist.
- Im Falle eines kleinen elektrischen Feuers sollten Sie versuchen die Ausrüstung von elektrischen Stromquellen zu trennen. Setzen Sie sich keinem Risiko aus. Verwenden Sie den Feuerlöscher, wenn das Feuer nicht gelöscht ist. Evakuieren Sie die Teilnehmenden sofort, wenn das Feuer außer Kontrolle ist.
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen eines elektrischen Brands.
- Feuerlöscher und der Erste-Hilfe-Kasten sind im Notfall verfügbar. Ihre Standorte sind im Gebäudeplan gekennzeichnet.
- Dämpfe von Flussmitteln können gefährlich sein. Die Entlüftung sollte angeschaltet sein, um das Einatmen der Dämpfe zu minimieren. Wenn Ihnen über ist, dann hören Sie sofort mit der Arbeit auf und gehen Sie an die frische Luft.
- Im Brandfall evakuieren Sie sofort alle Teilnehmenden. Befolgen Sie dabei die allgemeinen Brandevakuierungsregeln. Verwenden Sie den Aufzug nicht. Die Evakuierung sollte über die nächstgelegenen Ausgänge und Treppen erfolgen. Befolgen Sie die Anweisungen der Feuerwache für eine sichere Evakuierung.
- Kabel und Objekte sollten Gehwege nicht versperren. Informieren Sie den Labor-Manager sofort, wenn Sie sehen, dass ein Gehweg durch einen Gegenstand blockiert wird.
- Vor Verwendung eines Geräts, Werkzeugs oder einer Laboreinheit müssen Sie sich mit seinem Betrieb vertraut machen. Lesen Sie hierzu die notwendigen Hinweise und Warnungen. Achten Sie dabei besonders auf Benutzersicherheit.
- Laborausrüstung und Laboreinheiten sollten bestimmungsgemäß, entsprechend den Informationen in den Bedienungsanleitungen und nur für die auszuführenden Arbeiten verwendet werden. Mit der Ausrüstung solle vorsichtig, behutsam und rücksichtsvoll umgegangen werden. Der hohe Wert der Ausrüstung sollte dabei stets berücksichtigt werden.
- Die von der Netzstromversorgung gespeisten Ausrüstungen und Schaltkreise sollten bei Verwendung stets geerdet werden (siehe Schutzleiterkontakt).
Ausnahmen aus dieser Regel gelten, wenn:
- in der Betriebsanleitung darauf explizit hingewiesen wird,
- die Einheit mit dem werkseitigen Doppelstecker (L und N) ausgestattet ist,
- die Einheit von einem isolierenden Transformator gespeist wird,
- Sie können den Drehstromanschluss nur bei Genehmigung des Labor-Managers benutzen.
- Das Arbeiten mit Schaltkreisen, die nicht von einer sehr niedrigen Spannung gespeist werden, ist nur in Anwesenheit einer anderen Person und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen erlaubt.
Sehr niedrige Versorgungsspannungen (ELV) ist eine von mehreren Maßnahmen zum Schutz vor elektrischen Schlägen. Ein Schaltkreis weist nach den Bestimmungen der International Electrotechnical Commission und ihren Mitgliedsorganisationen dann eine sehr niedrige Versorgungsspannung auf, wenn an jedem seiner Leiter ein Potential von weniger als 25 Volt QMV (Maximum bei 35 V) für Wechselstrom oder 60 Volt (widerspricht der Tabelle) für Gleichstrom unter trockenen Bedingungen anliegt. Bei nassen Bedingungen, oder wenn große Kontaktstellen mit dem Körper in Berührung kommen, gelten andere Zahlen.
Die IEC unterscheidet zwischen drei Arten von Systemen mit sehr niedrigen Spannungen (FELV, PELV, und SELV). Diese Systeme weisen unterschiedlich ausgeprägte einschränkende Sicherheitseigenschaften auf.
- Änderungen und Umschaltungen in Schaltkreisen mit einer Spannung, die größer als ELV ist oder große Ströme oder Induktivschleifen aufweist, können nur nach Abschaltung der Stromversorgung vorgenommen werden.
- Metalloberflächen und Elemente von gespeisten Schaltkreisen dürfen nicht berührt werden, sonst droht ein elektrischer Schlag. Nach Sicherheitsvorschriften geerdete Gehäuse bilden in gerechtfertigten Fällen eine Ausnahme.
- Bei Experimenten mit möglichem Verströmen von giftigen Gasen muss der entsprechende Raum ausreicht belüftet sein. Nach dem Experiment sollte der Raum aus hygienischen Gründen durch Öffnen der Fenster und Türen gut belüftet werden.
- Besteht bei der Laborarbeit ein Risiko für die Augen so sollte ein Schutzbrille getragen werden.
- Bei Fehlfunktion der Ausrüstung sollte diese sofort ausgeschaltet und der Labor-Manager informiert werden.
- Das Tragen von kurzen Hosen oder Röcken, die oberhalb der Kniescheiben enden, ist im Labor nicht erlaubt.
- Böswilliges oder schädliches Verhalten ist im Labor nicht erlaubt.
- Experimente, die eine offene Flamme oder eine deutliche Rauchentwicklung verursachen, sind im Labor nicht erlaubt.
- Gefährliche oder giftige Materialien und Chemikalien oder gefährliche Ausrüstung und Werkzeuge sind im Labor nicht erlaubt. Fragen Sie das Laborpersonal, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Sie sollten sich umfassend über die Sicherheitsvorschriften zur Nutzung von Laborwerkzeugen und Ausrüstung informieren und diese befolgen. Sie können zugelassene Werkzeuge oder Ausrüstung/Chemikalien/Materialien ins Labor bringen, wenn Sie mit ihrem Betrieb und Eigenschaften vertraut sind.
- Werkzeuge und Ausrüstung sollten niemals unsachgemäß genutzt werden. So ist es z.B. nicht erlaubt, ein Loch im Kunststoff mit einem Lötkolben zu vergrößern, damit ein Schalter durchpasst.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten dem Wartungspersonal überlassen werden.
- Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz vor dem Verlassen des Labors auf. Werfen Sie keine wiederverwendbaren Artikel wie Kabel weg.
- Berichten Sie dem Laborpersonal sofort über jeden Vorfall oder Verletzung und ergreifen Sie dann die notwendige Notfallmaßnahmen.
- Fragen Sie immer das Laborpersonal, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags sollten Sie sich vom Boden isolieren. Tragen Sie dazu Schuhe mit Gummisohlen, treten Sie nicht auf nassen Boden und arbeiten Sie einhändig.
I habe die ober genannten Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden.
Ich verspreche, diese Sicherheitsvorschriften zu jeder Zeit zu beachten, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden und mich selbst und andere nicht zu verletzen.
Arrow behält sich das Recht vor, diese Angelegenheit auf allen Wegen weiterzuverfolgen.