Molex unterstützt Innovationen im Bereich der Energiespeicherung mit PowerWize-, SW1- und PowerPlane-Steckverbindern, die einen sicheren und effizienten Stromfluss für ein intelligenteres und nachhaltigeres Energienetz gewährleisten.
Die Lösungen von Analog Devices bieten präzise Batteriemessungen für mehrere Batteriechemien und ermöglichen so die genaueste Berechnung des Ladezustands und die effizienteste Energieumwandlung. Gleichzeitig werden sie den strengen Anforderungen hinsichtlich hoher Zuverlässigkeit, Sicherheit und Lebensdauer gerecht.

Der Energiesektor entwickelt sich durch die Integration von Smart Grids, verteilten Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs) und intelligenten Überwachungssystemen rasant weiter und verändert so die Art und Weise, wie Energie erzeugt, verteilt und genutzt wird.

Weltweit entscheiden sich Gesellschaften zunehmend für erneuerbare Energiequellen, sofern diese verfügbar sind. Verbraucher und Unternehmen, ob groß oder klein, betrachten Solarenergie als eine praktikable, saubere und praktische Energiequelle.

Das Relais 1FormA PhotoMOS® AQV209G von Panasonic Industry stellt unbestritten einen Durchbruch bei Hochleistungs-Halbleiterschaltern dar. Mit einer Steigerung der Schaltleistung um das Zehnfache übertrifft es deutlich die Spezifikationen der vorherigen Generation.

Da die Welt auf die Nutzung sauberer Energiequellen abzielt, ist die Notwendigkeit der Energiespeicherung von entscheidender Bedeutung. In der Industrie und in Privathaushalten kann beispielsweise der tagsüber mit Sonnenkollektoren erzeugte Strom lokal in Batterien gespeichert werden, um bei Bedarf abgerufen zu werden.

Da sich die Energielandschaft ständig weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, den neuesten Trends und Innovationen immer einen Schritt voraus zu sein. In der Ausgabe Q3 2024 der IP&E News wird untersucht, wie Fortschritte bei passiven, Verbindungs‑ und elektromechanischen (IP&E) Komponenten die Zukunft von Energiespeichersystemen, Smart Grids und mehr gestalten.


Mehrere Branchen vollziehen den Übergang in Richtung einer energieeffizienteren Zukunft. Angetrieben werden sie dabei durch den Bedarf an mehr Daten zu Trendthemen wie beispielsweise das Smart Home, die Fahrzeugelektrifizierung und das Wachstum von Rechenzentren.

Energiesparen beginnt im Detail und im Kleinen: bei den offensichtlichsten Parametern, wie etwa Leuchtmitteln mit geringem Energieverbrauch, bis hin zu energiesparenden Komponenten. Eine wichtiges Beispiel für Energieeinsparungen dieser Art ist das Panasonic DW-Relais.

Als Pionier der Entwicklung nachhaltiger Technologien bietet SCHURTER effiziente Produkte für eine umweltbewusste Zukunft an. Hierzu zählen beispielsweise Komponenten für Fotovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen.

Das weltweite Interesse an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz war noch nie so groß wie heute. Zwei der deutlichsten Beispiele dafür sind die im großen Maßstab erfolgende Umstellung auf grüne Energiequellen und die immer stärkere Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Energieeffizienz von Privathaushalten steht jedoch weniger im Fokus der Öffentlichkeit.

Batterietechnologie gibt es möglicherweise bereits seit 2000 Jahren. In den 1930er Jahren wurde im modernen Irak die Bagdad- oder Parther-Batterie entdeckt, die aus einem Tongefäß, einem Kupferzylinder und einem Eisenstab besteht, die in Kombination mit einer Elektrolytlösung wie Essig wahrscheinlich als Elektroden fungierten.

Bei den EV-Stromversorgungsgeräten findet ein Übergang von Modulsystemen zu integrierten Systemen statt. Das ADI-Referenzdesign dient als Leitbild und zeigt, wie die zentrale Funktion der Energiemessung mit der Stromversorgung und dem Anwendungsmikrocontroller integriert wird – in Privatumgebungen, in Flotten oder in öffentlicheren Umgebungen.

Mehrere Branchen vollziehen den Übergang in Richtung einer energieeffizienteren Zukunft. Angetrieben werden sie dabei durch den Bedarf an mehr Daten zu Trendthemen wie beispielsweise das Smart Home, die Fahrzeugelektrifizierung und das Wachstum von Rechenzentren.

Das Konzept des „Energy Harvestings“ ist nicht mehr neu, die Nutzung dieser Lösung in realen Produkten ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Was ist Energy Harvesting, warum ist dies schwierig zu implementieren, welche Auswirkungen hat es auf IoT-Geräte (Internet of Things) und welche Implikationen sind damit verbunden?

Mehrere Branchen vollziehen den Übergang in Richtung einer energieeffizienteren Zukunft. Angetrieben werden sie dabei durch den Bedarf an mehr Daten zu Trendthemen wie beispielsweise das Smart Home, die Fahrzeugelektrifizierung und das Wachstum von Rechenzentren.

Energiesparen beginnt im Detail und im Kleinen: bei den offensichtlichsten Parametern, wie etwa Leuchtmitteln mit geringem Energieverbrauch, bis hin zu energiesparenden Komponenten. Eine wichtiges Beispiel für Energieeinsparungen dieser Art ist das Panasonic DW-Relais.

Als Pionier der Entwicklung nachhaltiger Technologien bietet SCHURTER effiziente Produkte für eine umweltbewusste Zukunft an. Hierzu zählen beispielsweise Komponenten für Fotovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen.

Das weltweite Interesse an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz war noch nie so groß wie heute. Zwei der deutlichsten Beispiele dafür sind die im großen Maßstab erfolgende Umstellung auf grüne Energiequellen und die immer stärkere Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Energieeffizienz von Privathaushalten steht jedoch weniger im Fokus der Öffentlichkeit.

Batterietechnologie gibt es möglicherweise bereits seit 2000 Jahren. In den 1930er Jahren wurde im modernen Irak die Bagdad- oder Parther-Batterie entdeckt, die aus einem Tongefäß, einem Kupferzylinder und einem Eisenstab besteht, die in Kombination mit einer Elektrolytlösung wie Essig wahrscheinlich als Elektroden fungierten.

Bei den EV-Stromversorgungsgeräten findet ein Übergang von Modulsystemen zu integrierten Systemen statt. Das ADI-Referenzdesign dient als Leitbild und zeigt, wie die zentrale Funktion der Energiemessung mit der Stromversorgung und dem Anwendungsmikrocontroller integriert wird – in Privatumgebungen, in Flotten oder in öffentlicheren Umgebungen.

Mehrere Branchen vollziehen den Übergang in Richtung einer energieeffizienteren Zukunft. Angetrieben werden sie dabei durch den Bedarf an mehr Daten zu Trendthemen wie beispielsweise das Smart Home, die Fahrzeugelektrifizierung und das Wachstum von Rechenzentren.

Das PhotoMOS®-Hochspannungsrelais AQV258H5 im DIP5-Gehäuse bietet eine E/A-Isolation von 5 kV und eine vergrößerte Luft- und Kriechstrecke auf der Ausgangsseite. Typische Anwendungen schalten in Batteriesystemen von HS auf NS, um auf sachgemäße Isolation zu prüfen.

Das Konzept des „Energy Harvestings“ ist nicht mehr neu, die Nutzung dieser Lösung in realen Produkten ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Was ist Energy Harvesting, warum ist dies schwierig zu implementieren, welche Auswirkungen hat es auf IoT-Geräte (Internet of Things) und welche Implikationen sind damit verbunden?
Empfohlene Produkte
NEUIGKEITEN ZUM ENERGIEMANAGEMENT
KOA liefert zuverlässige und innovative Widerstandstechnologien für ein breites Anwendungsspektrum
KOA bietet eine umfassende Palette zuverlässiger Widerstandstechnologien, die auf die Anforderungen von Anwendungen in der Automobilindustrie, Industrie, Medizin und Luft- und Raumfahrt zugeschnitten sind. Das Portfolio umfasst hochpräzise und Hochleistungs-Lösungen sowie Lösungen zur Stromerfassung, die auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine robuste Leistung garantieren.
Beliebte IP&E-Inhalte
Residential solar inverter systems provide green energy for homes
Vor einem JahrEnergy storage systems are key to enhancing energy efficiency
Energy Storage Systems (ESS) have become crucial for enhancing energy application efficiency. By storing the energy generated by photovoltaic systems, homes and businesses can still use stored energy when the photovoltaic system is operating at low efficiency, such as at night or on cloudy days, or even be fed back into the grid. This article will introduce the architecture and applications of ESS, along with the features of solutions offered by Murata.
Vor einem JahrResidential energy storage solutions to enhance energy efficiency
Residential Energy Storage Solutions (ESS) are not only applied in industrial and power generation settings but have also become crucial in the residential sector, reflecting current applications and market trends. While residential ESS solutions require lower power, the demands for efficiency and safety remain comparable to industrial applications. This article will introduce you to the market trends in residential ESS solutions and the functional features of the SiC-related solutions introduced by Arrow and Rohm.
Vor einem JahrGreen industrial solutions are driving the energy applications market growth
This article will provide you with an overview of the concept and applications of Green Industrial Solutions (GIS) and relevant application solutions introduced by onsemi.
Vor einem JahrEnabling clean energy: Sensing and Safety Solutions for Electric Vehicles
Learn more about the benefits of using Honeywell sensors and switches for electric vehicle design.
Vor einem Jahr