Arduino Corporation ist führend in der Entwicklung von Open-Source-Entwicklungsplatinen und -Software. Das Arduino Uno wird weithin als eines der benutzerfreundlichsten Mikrocontroller-Boards am Markt angesehen. Die kleinste Schöpfung des Unternehmens, das Arduino Micro, ist unglaublich vielseitig. Das Micro, welches in Zusammenarbeit mit Adafruit Industries entwickelt wurde, ist die komprimierte Version von Arduinos Leonardo-Board. Es lässt sich einfach in Alltagsgegenstände integrieren, um diese mit Drahtlosfunktionen auszustatten.
Das Arduino Micro basiert auf dem ATmega32U4-Mikrocontroller von Atmel. Der Mikrocontroller verfügt über einen 16-MHz-Quarzoszillator, eine Auflösung von 8 Bit sowie 32 KB Flash- und 2,5 KB RAM-Speicher. Ein raffinierter, platzsparender Aspekt des ATmega32U4 ist sein integrierter USB-Controller, welcher sekundäre Mikrocontroller überflüssig macht. Er lässt sich so einfach an Ihren Computer anschließen, wie Ihre Tastatur oder Maus.
Pinbelegung des Arduino Micro:

Die Besonderheit des Boards selbst ist der USB-Mikro-Steckverbinder, mit dem es ganz schnell am Computer angeschlossen ist. Es verfügt zudem über eine Reset-Taste, einen ISP-Header zur Umprogrammierung mit 6 Pins sowie 20 digitale E/A-Pins – zwölf davon können als analoge Eingänge verwendet und sieben als PWM-Ausgänge neu konfiguriert werden. In der detaillierten Infografik sehen Sie die Pinbelegung des Micro.
Die Open-Source-Entwicklungsumgebung IDE (Integrated Development Environment) von Arduino ist die Programmierplattform für das Micro. Wie bei anderen Arduino-Produkten steht auch für das Micro eine Community-basierte Bibliothek bereit, die Code und andere Ausführungsfunktionen beinhaltet. Diese soll neueren Benutzern die Möglichkeit geben, von den Projekten erfahrener Arduino-Kenner zu lernen und davon zu profitieren. IDE bietet auch hilfreiche Funktionen wie Prognose und Hervorhebung von Syntax für leichteres und effektiveres Programmieren.
Das Micro ist das kleinste unter den Arduino-Boards, was durchaus seine Vorteile bietet. Jedoch hat es einen kleinen Nachteil. Arduino-Shields sind Erweiterungsplatinen, welche direkt an ein Mikrocontroller-Board angeschlossen werden können. Wegen seiner kleinen Größe ist das Micro mit keinen Shields kompatibel. Sein Header-E/A-Layout sorgt jedoch dafür, dass das Micro direkt in beinahe alle Steckplatinen passt – Sie können es also im Handumdrehen an Ihr System anschließen.
Wenn Sie auf der Suche nach einer Mikrocontroller-Technologie sind, die sich einfach in Ihre Lösung integrieren lässt, dann ist das Arduino Micro genau das Richtige für Sie – besonders dann, wenn Sie nicht viel Platz haben.