6 grundlegende Überlegungen bei der Planung von LED-Beleuchtungssystemen

Veröffentlicht von

Im Folgenden werden sechs wesentliche Spezifikationen aufgeführt, die Sie beim Planen von LED- oder LED-Beleuchtungs-Systemen für private, kommerzielle und industrielle Anwendungen berücksichtigen sollten.

LEDs werden nicht mehr ausschließlich als Anzeigeleuchten eingesetzt. Intensiv leuchtende LEDs oder Chip-on-Board-LEDs (COB) können tausende Lumen erzeugen und sogar energiesparende LED-Technologien werden immer ausgereifter. Diese sechs Überlegungen hinsichtlich des Designs können für Ihren Planungsansatz hilfreich sein.

1.) LED-Farbtemperatur

Wahrscheinlich wissen Sie bereits, wie hell Ihre LED leuchten soll (zumindest in Bezug auf die Wahl zwischen einem Leuchtsignal in einem Schaltkreis oder einer Lichtquelle). Über die Farbtemperatur und die Lumen pro Watt sind Sie sich aber möglicherweise nicht im Klaren. Die Farbtemperatur bezieht sich nur auf weißes Licht. Mit ihr wird gemessen, wie kalt (bläulich) oder warm (rötlich) das Licht erscheint. Dies kann irreführend sein, da die Lichtfarbe, gemessen in Kelvin (K), offiziell das Vorkommen eines Metalls (schwarzen Strahlers) beschreibt, das bei unterschiedlichen hohen Temperaturen verbrennt. Daher handelt es sich bei „kühleren“ oder bläulichen Farben tatsächlich um höhere Temperaturen. Als warmes Licht bezeichnet man in der Regel Licht zwischen 2.700 K und 3.500 K. Weißes Licht befindet sich bei ca. 4.000 K und kühles weißes Licht über 4.700 K.

Welche Lichttemperatur Sie wählen sollten, hängt von der Art des Verbrauchers und der industriellen Anwendung ab, die Sie konstruieren. Warme Farben lassen beispielsweise Personen besser und Speisen appetitlicher aussehen. Warmes (rötliches) Licht wird auch in Supermärkten eingesetzt, um das Fleisch, Obst und Gemüse ansprechender wirken zu lassen. Kühle Weißtöne finden üblicherweise in Büroumgebungen Verwendung, da Sie das Tageslicht nachahmen und die Serotoninproduktion anregen, wodurch Mitarbeiter konzentrierter, wachsamer und aktiver bleiben. Da kühles, weißes Licht mit den derzeit erhältlichen LED-Leuchtstoffen und -Phosphoren leichter zu erzeugen ist, sind LEDs mit hohen Farbtemperaturen tendenziell günstiger und effizienter. In dieser Grafik wird der Temperaturunterschied zwischen warmem (feuerähnlichem) Licht und kühlerem (tageslichtähnlichem) weißem Licht veranschaulicht.

0717 Visualization of Kelvin Color Temperatures

Abbildung 1: Veranschaulichung der Kelvin-Farbtemperaturen.

2.) Wellenlänge

Ein weiteres Problem, das Verbrauchern bei der Auswahl von LEDs häufig begegnet, ist, dass der Grün- oder Blauton nicht den Erwartungen entspricht. Um die Farbe zu erhalten, die Sie wirklich wünschen, müssen Sie auf die Spezifikation der Wellenlänge achten, um zu ermitteln, ob es sich beispielsweise um ein tatsächliches Grün oder eher ein Gelbgrün handelt. Weitere Informationen über LED-Wellenlängen sowie eine visuelle Darstellung jeder LED-Wellenlänge während des Betriebs erhalten Sie in unserem Video LED-Farben nach Wellenlänge.

3.) LED-Effizienz – Lumen pro Watt

Die Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/W) angegeben. Dabei handelt es sich um den Quotienten des insgesamt von der LED abgegebenen Lichtstroms und der Gesamtleistungsaufnahme. In der Regel streben Kunden 100 lm/W bei einem gesamten System an. Dabei sind die Verluste aufgrund von Wärme, Linseneffekt, Lichtleiter und Leistungsumwandlung berücksichtigt, weshalb häufig eine LED mit 140 lm/W oder mehr erforderlich ist. Namhafte Hersteller von LED-Beleuchtung wie CREE und Samsung bieten LEDs mit bis zu 200 lm/W und geben außerdem an, unter welchen Bedingungen diese Angabe erreicht werden kann. Die maximale Lichtausbeute einer LED wird meist bei einer niedrigeren Stromstärke erreicht als maximal angegeben, wodurch die Diskussion bezüglich der Kosteneffizienz auch im Bereich der Beleuchtungstechnologie weiter angefacht wird.

4.) Status-LEDs

Wenn Sie für Ihre Anwendung ein einfaches visuelles Signal benötigen, beispielsweise für die blinkenden Leuchten auf einem Router, können Sie den gesamten Prozess vereinfachen und eine Status-LED verwenden. Status-LEDs sind in nahezu jeder Farbe verfügbar und können je nach Anwendung größer oder kleiner sein. Die Produktpalette von Arrow umfasst LEDs der Bauform 0402 bis hin zur 10-mm-Baugruppe T-3. Wenn Sie vorgefertigte Lichtleisten und LED-Module erwerben, können Sie bei Ihrem nächsten Projekt Zeit sparen. 

5.) Sicht

Die Sicht hängt vom Abstrahlwinkel der LED, dem Lumen-Output der Diode sowie davon ab, wie gut Ihre Augen die ausgewählte Farbe erkennen können. Eine grüne LED kann bei 2 mW beispielsweise so hell wirken wie eine rote LED bei 20 mA. Das menschliche Auge erkennt Grün besser als alle anderen Wellenlängen. Von diesem Mittelpunkt aus sinkt die Empfindlichkeit in Richtung Infrarot auf der einen und in Richtung Ultraviolett auf der anderen Seite. Im unten abgebildeten Spektrum des sichtbaren Lichts wird dies veranschaulicht. Rot zählt zu den Farben, die schwieriger für das menschliche Auge aufzuhellen sind, da es sich näher am Rand des Spektrums befindet, der zu nicht sichtbarem Infrarotlicht übergeht. Ironischerweise ist Rot die am häufigsten verwendete Farbe für Indikatoren.

LED Colors by Wavelength

Abbildung 2: Spektrum der sichtbaren Farben des Lichts nach Wellenlänge.

6.) Abstrahlwinkel

Der Abstrahlwinkel einer LED beschreibt den Abstand vom Mittelpunkt des Lichtstrahls, bevor das Licht die Hälfte seiner Intensität verloren hat. Gängige Werte liegen bei 45 Grad oder 120 Grad. Ein Lichtrohr oder anderer Lichtleiter zur Bündelung des Lichts in einen Strahl benötigt meist einen kleineren Abstrahlwinkel von 15 Grad oder weniger.

Denken Sie an diese sechs Aspekte und die Wirkung Ihres nächsten LED-Designs wird überwältigend. Sie möchten wissen, ob ein OLED-Display besser für Sie geeignet ist? Finden Sie es hier heraus: LED vs. OLED: Welches Display ist das beste? Wenn Sie eine vollständige Beleuchtungslösung entwerfen, entdecken Sie unser Lighting Designer-Tool, eine cloudbasierte Plattform zur Unterstützung beim Entwerfen eines kompletten LED-Beleuchtungssystems. 

Beliebte LEDs 

Ähnliches Produkt:

564-0700-444F

Dialight LED Anzeigen

Ähnliche Beiträge

Neue Beiträge

Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.