Arrow Electronics hat die Einführung des ARIS Board angekündigt, einer gebrauchsfertigen Internet der Dinge (IoT) Hardware- und Software-Lösung. ARIS ist die Abkürzung für Arrow Renesas IoT Synergy, Sie zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Arrow Electronics und Renesas und ihrer Renesas Synergy™ Entwicklungsplattform.
Downloads:
Datasheet
Evaluation Board License Agreement
LAB1: Getting started with ARIS
LAB2: Develop an RTOS Based Application in Less Than 30 Minutes
LAB3: Develop a WIFI solution and set up Aris as an Access Point
LAB4: Develop a USB Host Mass Storage (HMS) with Aris Board
LAB5: Develop a Graphical Interface solution on Aris Board
LAB6: Develop an http server with Aris Board
LAB7: Develop an Application using BLE and Sensors
ARIS DEMO IOT BINARY - To get the full source code please contact Arrow FAE
Ähnliches Produkt:
Das neu angekündigte IoT Board ermöglicht den Benutzern ihre Anwendungen schnell und einfach zu entwickeln, um diese möglich schnell auf den Markt zu bringen. Das ARIS Board wurde von der italienischen Firma RELOC entwickelt, die sich auf Embedded-Designs und die vertikale Integration von IoT-Anwendungen konzentriert. Neben der Entwicklung und Produktion des Boards, behandelt RELOC auch die Umsetzung der Treiber und die Generierung der Middleware für die Verwaltung der Peripheriegeräte und hat somit eine Out-of-the-box IoT-Entwicklungsumgebung etabliert.
Auf der Grundlage der Renesas Synergy™ -Entwicklungsplattform hilft es die Erstellung von IoT-Designs zu beschleunigen, indem es eine schnellere und einfachere Einführung in den Entwicklungsprozess mit einer vollqualifizierten und optimalen Hard- und Softwarelösung anbietet, die Innovation und Produktdifferenzierung steigert.

Abb. 1 – Blockschaltbild des ARIS Board
Das System ist mit einem Renesas S7G2 Hochleistungs-MCU aufgebaut, wie gezeigt. 1. Die Mikrocontroller-Einheit besteht aus einem 240-MHz-ARM-Cortex-M4-Embedded-Prozessor mit einem 4 MB Flash-Speicher und 640 KB SRAM. Des Weiteren ist es mit einem 512 MB seriellen Flash, 256 MB SDRAM-Speicher und einem zusätzlichen microSD-Kartenslot ausgestattet. Der Drei-Achsen-Beschleunigungssensor und das Zwei-Achsen-Gyroskop liefern Informationen hinsichtlich der Position und der Bewegung des Board. Diese Sensoren können über eine SPI-Verbindung aktiviert werden. Weitere Sensoren auf dem Arrow ARIS Board sind ein Temperatursensor und ein Feuchtigkeitssensor, die über die I²C-Schnittstelle aktiviert werden können, um weitere Umgebungsdaten zu liefern. Um die durch die Sensoren gesammelten Daten optimal zu verarbeiten, wird ein starker Fokus auf die Kommunikation und Konnektivität des Gerätes gerichtet. Das ARIS Board kommuniziert daher jetzt mit seiner Umgebung drahtlos über Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE 4.1 / 4.2) und NFC, zusätzlich zu Ethernet 10/100 und einer USB-Verbindung. Damit die Benutzer mit dem Board interagieren, wurden verschiedene Benutzerschnittstellen implementiert. Über die GPIO-Schnittstelle, LEDs, Taster und einen TFT-Bildschirm kann der Zugriff erfolgen. Weiterhin wird ein resistiver Touchscreen über I²C unterstützt. Um das Board universell einsetzen zu können, wurde ein Arduino Layout gewählt, das auch den Einsatz von Verlängerungsschilden ermöglicht, wodurch es möglich wird, jede denkbare Anwendung zu realisieren. Zusätzliche Funktionen wie die On-Board-J-Link-Debugger, Unterstützung für Krypto-Bootloader und Over-the-Air (OTA) Firmware-Updates machen den Entwicklungsprozess einfacher, schneller und zuverlässiger.
Die Kombination von Arrow ARIS Board und Renesas Synergy™ -Software-Entwicklungsumgebung ermöglicht, dass der Entwickler deutlich die Erstellungszeit reduziert. Dies sorgt auch für eine deutliche Reduzierung der Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
Was macht die Renesas Synergy™ -Plattform so einzigartig?
Im Gegensatz zu anderen Entwicklungsumgebungen wurden alle Elemente der Renesas Synergy™-Plattform frisch entwickelt und speziell auf Embedded-Design-Anwendungen zugeschnitten. Dies sorgt für eine noch nie gesehene Skalierbarkeit und Kompatibilität, die ein Maximum an Wiederverwendbarkeit von Anwendercodes schafft und damit ein hohes Maß an Entwicklungszeit spart. In Zukunft wird die Plattform erweitert; neue Technologien werden eingesetzt und neue Features, und Embedded-Design-Anwendungen werden schneller und effizienter auf dem Markt dauerhaft umgesetzt. Die integrierte und entwickelte Umgebung (IDE) in dieser Plattform wird implementiert von Renesas Eclipse-Embedded Studio, als E² Studio bekannt. Auf der Basis von Open-Source-IDE Eclipse bietet diese Lösung ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität. Plattform kostenlos von der Renesas Synergy Galerie herunterladen, Sie können die komplette Renesas Synergy™ herunterladen und installieren. Neben der Software bietet diese Seite auch Anwendungsbeispiele, die leicht auf dem ARIS Board angepasst werden.
Ein dreiteiliges Hands-on-Training sorgt für einen perfekten Start mit der Entwicklung individueller Lösungen mit dem Arrow ARIS Board und der Renesas Synergy™ -Plattform. In kürzester Zeit lernen die Anwender alle Werkzeuge für die Entwicklung von individuellen Anwendungen auf dem Gebiet der eingebetteten und IoT-Systeme. Im ersten Abschnitt wird erklärt und gezeigt, wie die Entwicklungsumgebung verwendet wird. In einem Schritt-für-Schritt-Programm umfasst die Schulung die Schaffung eines neuen Projekts, die Auswahl des richtigen Board Support Package (BSP), und die Umsetzung sowohl der erforderlichen Module und des Benutzercodes. Die BSP sind speziell auf das Board zugeschnitten, die mit der Renesas Synergy&™ -Plattform unterstützt werden. Die Nutzung dieses Dienstes macht eine komplexe Programmierung in Registereinträgen und Pin-Konfigurationen überflüssig. Symbolische Links, die bereits vordefiniert sind, werden ersetzt, so dass die Erzeugung des Benutzer-Codes wesentlich einfacher wird. Die praktische Schulung enthält Beispiele, die speziell mit Hilfe einer BSP implementiert werden und für das Arrow ARIS Board entwickelt wurden, so dass die einfache und schnelle Nutzung von ARIS demonstriert wird. Neben der Verwendung des GPIO-Pin zur Steuerung der On-Board-LEDs wird ferner gezeigt, wie USB-Kommunikation aufgebaut werden kann und wie das Arrow ARIS Board als Access Point für Wi-Fi bereitgestellt wird.
Zusammen mit Renesas Electronics und ihrer Synergy™ -Plattform bietet Arrow Electronics daher eine ideale Lösung für die Erkundung und das Meistern der Welt des Internet der Dinge.
Video ansehen: The ARIS Board Overview
www.reloc.it/
www.renesas.com/products/embedded_systems_platform/synergy/
https://synergygallery.renesas.com/


Downloads:
ARIS Datenblatt
ARIS Elektroschaltplan
ARIS Hardware Benutzerhandbuch
ARIS BOM
01 Erste Schritte mit Aris Lab1
02 Erste Schritte mit Aris Lab2 RTOS
Downloads:
ARIS Datenblatt
ARIS Elektroschaltplan
ARIS Hardware Benutzerhandbuch
ARIS BOM
01 Erste Schritte mit Aris Lab1
02 Erste Schritte mit Aris Lab2 RTOS