Eins der heißesten Produkte auf dem Markt ist der Raspberry Pi 3 von der Raspberry Pi Foundation. Der Pi 3 wurde entwickelt, um Interesse und Lernmöglichkeiten für STEM-bezogene Aktivitäten wie z. B. Robotik zu fördern. Dieser Leitfaden bietet eine Einführung in einige der erstaunlichen Robotikprodukte mit dem Raspberry Pi 3, die wir für Sie und Ihre Lieben bieten, die sich für die faszinierenden Möglichkeiten des RP3 und der Robotik interessieren.
Mit dem Raspberry Pi 3 einen Rover bauen

Als einen einfachen, interaktiven Einstieg in Robotik mit dem Raspberry Pi 3, sehen Sie sich den Robot Rover von Adafruit Industries an. Der Rover benutzt den Simple Robot Rover Chassis Kit von Adafruit sowie die DC- und Schrittmotor-HAT desselben Herstellers (in Kürze verfügbar!), welches spezifisch entwickelt wurde, um auf die Oberseite des Raspberry Pi 3 (nicht im Lieferumfang enthalten) zu passen. Der Pi erhält dadurch die Fähigkeit, ganz einfach einen Satz Motoren zu steuern. Das Chassis Kit enthält zwei DC-Motoren, die durch das HAT angesteuert werden können, sowie ein Paar Räder, die von diesen angetrieben werden können, und einen coolen Metallrahmen, um Ihren Rover zusammenzuhalten, ein Lenkrad für die Frontseite des Rovers, während der Pi 3 das hintere Antriebssystem steuert. Damit sind Möglichkeiten jedoch noch nicht ausgeschöpft. Sie können Sensoren und andere Peripheriegeräte wie Kameras hinzufügen, um Ihren Rover autonom zu machen oder ihn in ein geheimes Spionagefahrzeug zu verwandeln, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.
Ähnliches Produkt:
Aus dem Raspberry Pi 3 einen Home Assistant machen
Ein großer Schritt für die Robotikbranche in den letzten Jahren waren die Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (AI). Durch AI erhalten Roboter die Fähigkeit, zu lernen und neue Möglichkeiten zur Interaktion mit der Welt zu entwickeln, so wie wir Menschen das tagtäglich tun. Sie werden mit dem RP3 wahrscheinlich nicht den nächsten JARVIS oder C-3PO bauen, aber Sie können einen ziemlich schlauen persönlichen Assistenten mit künstlicher Intelligenz entwickeln.

Das Google AIY Kit ist mit Abstand eins der gefragtesten Produkte dieser Weihnachtssaison. Mit einem Raspberry Pi 3 als sein Gehirn (nicht im Kit enthalten) und der AIY können Sie Ihren eigenen Google Assistant erstellen, der durch Schaltflächen oder über Ihre Stimme gesteuert wird und fast jede Ihrer Fragen beantworten kann! Das Kit ist auf den ersten Blick relativ einfach. Es enthält den HAT mit den Stimmenerkennungs- und Mikrofonplatinen, die sich mit dem Pi 3 verbinden und ihm die Fähigkeit verleihen, Ihre Stimme zu erkennen und Ihre Worte zu verstehen. Der im Kit enthaltene Lautsprecher verleiht Ihrem AIY-Assistenten eine Stimme, dazu kommen noch eine Taste und einige Kabel, um alles miteinander zu verbinden. Sie müssen nichts weiter tun, als die Komponenten miteinander zu verdrahten, sie in das Kartongehäuse zu stecken, die Treibersoftware auf Ihren Pi herunterzuladen – und es kann losgehen! Der AIY kann aber noch weiter programmiert werden, so dass Sie ihm die Fähigkeit beibringen können, auf Sie zu reagieren, so wie Sie es sich vorstellen, oder Sie bei Ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen. Weitere Informationen zum AIY-Tool und dessen Montage finden Sie in diesem Video.
IBM, die schon lange auf dem Gebiet der AI aktiv sind, haben ebenfalls einen DIY-persönlichen Assistenten auf Grundlage Ihrer weltbekannten AI-Plattform Watson und dem Raspberry Pi 3 entwickelt, TJ Bot genannt (in Kürze verfügbar!). Das TJ Bot Kit enthält alles, das Sie zum Bauen Ihres niedlichen kleinen Roboterfreundes benötigen, z. B. den RP3, ein USB-Mikrofon, einen Lautsprecher, einige LEDs und einen Servomotor, damit Sie Ihrem TJ eine eigene Persönlichkeit verleihen können. Mit den Open-Source-Beispielprogrammen von IBM können Sie den Roboter aus lasergeschnittenem Karton mithilfe des Raspberry Pi zum Leben erwecken – und ihm beibringen, sich zu unterhalten, zu tanzen oder Witze zu erzählen! Sie können sogar eine Kamera hinzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten) und mithilfe von Gesichtserkennung TJ bitten, ein Selfie von Ihnen zu machen. Dank einer ständig erweiterten Projektbibliothek ist der TJ Bot nicht nur eine unterhaltsame Art, das Interesse an RP3-Robotik zu stärken, sondern auch die Maker-Community als Ganzes zu unterstützen.
In dieser Weihnachtssaison gibt es keinen besseren Ort für all Ihre Robotik-Wünsche als Arrow.com, dem einzigen Anbieter für sämtliche Ausrüstung aus einer Hand, mit den niedrigsten Preisen für den Raspberry Pi 3.