Handelsübliche Molex-Kabelbaugruppen bieten Ingenieuren die Möglichkeit, Kabelbaugruppen direkt zu kaufen und dabei von jahrzehntelanger Expertise zu profitieren. Erfahren Sie, welche Einsparungen an Zeit und Kosten möglich sind, wenn Sie mit handelsüblichen Molex-Kabelbaugruppen entwickeln – vom Konzept über den Prototyp und darüber hinaus.
Die Verbindungselemente zählen zu den komplexesten Komponenten, die ein Ingenieur bei neuen Geräten berücksichtigen muss. Sie werden unter Umständen in Umgebungen und für Aufgaben jeder Art eingesetzt. Obwohl Verbindungselemente definitionsgemäß einfach dazu da sind, Geräte zu verbinden, ist schon die riesige Auswahl eine Herausforderung.
Die Auswahl des richtigen Verbindungselements für eine Anwendung ist schon kompliziert genug. Der Ingenieur muss aber zudem wissen, wie das Verbindungselement in das betreffende Gerät einzubauen ist. Ein richtig terminiertes Verbindungselement kann den Unterschied zwischen einem gelungenen Design und einem gescheiterten Produkt machen.
Beim Entwickeln von Kabelbaugruppen für neue Designs ist mehr erforderlich, als einfach einen Anschluss anzugeben und einige Adern vorzusehen. Eine gut konstruierte Kabelbaugruppe setzt spezifische Werkzeuge, erfahrene Mitarbeiter und eine kalibrierte Testausrüstung voraus. Das Einführen eines neuen Designs macht also eine nennenswerte Investition erforderlich. Auf dem Weg zu einem ordnungsgemäß konstruierten Kabel dürfen keine Abkürzungen genommen werden.
Wird ein Design in die Produktion umgesetzt, kann diese Investition eine relevante Größenordnung annehmen. Was ist aber in der Entwicklungs- und Prototypenphase? Jeder Entwicklungsingenieur weiß, dass während der Entwicklung eines neuen Produkts jederzeit Designänderungen erforderlich werden können. Wenn sich die Anforderungen an das Verbindungselement während der Entwicklung ändern, können die zum Bauen von Prototyp-Kabelbaugruppen erforderlichen Investitionen schnell das Budget sprengen.
Wer aber unterstützt den Ingenieur mit Kabeln für Produktion und Prototypen? Wer hat ein tiefes und umfassendes Verständnis der Technologie, das die gesamte Palette an Verbindungselementen abdeckt? Und wer hat Zugang zu der wohl umfassendsten Suite an Montagewerkzeugen und Testausrüstung?
1. Wer ist besser als der Connector Manufacturer?
Die handelsüblichen Molex-Kabelbaugruppen wurden entwickelt, um Ingenieuren die Möglichkeit zu geben, Kabelbaugruppen direkt zu kaufen und dabei von jahrzehntelanger Expertise bei der Herstellung von Verbindungselementen zu profitieren. Ingenieure können eine Kabelbaugruppe, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht, aus dem wachsenden Angebot an Molex-Verbindungselementen und vielfältigen Kabellängen wählen.
2. Keine Werkzeugkosten mehr
Ingenieure profitieren bei nahezu jedem Entwicklungsschritt vom Einsatz handelsüblicher Kabelbaugruppen. Handelsübliche Molex-Kabel eliminieren die Kosten, die üblicherweise entstehen, wenn ein System in den unterschiedlichen Prototyp- und Entwicklungsphasen getestet wird. Ingenieure können fertige Kabel kaufen, ohne in Werkzeuge investieren zu müssen. Dies senkt die Kosten für alle künftigen Designänderungen. Außerdem profitieren die Ingenieure vom Fachwissen und von der Expertise bei Molex.
3. Die Lösung aus einer Hand
Die Vorteile handelsüblicher Kabel zeigen sich auch beim Übergang von der Entwicklung zur Massenproduktion. Die Lieferkette kann optimiert werden, weil anstelle einer Liste von Komponenten, die für die interne Fertigung von Baugruppen benötigt werden, die Bestellung einer einzelnen Teilenummer ausreicht. Molex bietet eine Lösung aus eine Hand, die den Rückgriff auf mehrere Anbieter und Designanforderungen zum Fertigen einer Baugruppe überflüssig macht. Weil die Baugruppen bereits getestet und zertifiziert wurden, wird zudem der Leerlauf vermieden, der durch die Fertigung von Kabelbaugruppen entstehen kann.
4. Schnelle und kosteneffiziente Produktion
Die Auswahl des richtigen Verbindungselements ist nicht einfach. Die Fertigung eines geeigneten Kabels kann sogar noch schwieriger sein. Die handelsüblichen Molex-Kabelbaugruppen stellen vollständige Kabellösungen dar, mit denen sich Prototypen kosteneffizient schneller herstellen lassen. Bestellen Sie einfach Kabel, die Ihren Spezifikationen entsprechen und dann umfassend getestet und einsatzbereit geliefert werden.
Wenn Sie das für Ihr Design benötigte Kabel nicht als Standardkabel finden, können Sie mit dem Molex Custom Cable Creator eigene anwendungsspezifische Kabel definieren. Mit dem Molex Custom Cable Creator können Sie anwendungsspezifische Kabellösungen entwickeln – Kabel, Anschlüsse, Steckverbinder und Zubehör. Sie haben die Auswahl aus einer großen Palette von Molex-Verbindungselementbaureihen, Schaltkreisgrößen, Aderquerschnitten, UL-Styles, Kabellängen usw.
Entwickeln anwendungsspezifischer Kabel
MEHR HANDELSÜBLICHE KABELBAUGRUPPEN ENTDECKEN
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt: