Molex-Antennen: Integrierte Lösungen für unbegrenzte Möglichkeiten im IoT

Entdecken Sie das volle Potenzial des Internets der Dinge und setzen Sie es mit den Multi-Hub-Antennen von Molex frei, die auf arrow.com erhältlich sind.

Die moderne Welt ist eine vernetzte Welt. Aber das Wachstum, das in der drahtlosen Kommunikation zur Stärkung des 5G-Netzwerks benötigt wird, erfordert eine Konnektivität, die mehr als nur Kabel und Drähte bedeutet.

Die drahtlose Hochgeschwindigkeits-Konnektivität hat uns von der Notwendigkeit traditioneller physischer Netzwerke befreit und eine der spannendsten Innovationen der vergangenen Jahre ermöglicht: das Internet der Dinge (IdD oder IoT vom Englischen „Internet of Things“). Beim IoT handelt es sich um eine vernetzte Umgebung von verbundenen Geräten, die miteinander kommunizieren. Von einer breiten Auswahl an Geräten werden Daten verarbeitet und autonom Entscheidungen getroffen.

Einige von uns haben diese Technologie bereits in ihrem Zuhause eingeführt. Haushaltsgeräte können nun Daten untereinander austauschen und von ihrem Besitzer über ein Smartphone gesteuert werden. Angefangen bei Kühlschränken, die Lebensmittel bestellen können, bis hin zu intelligenten Stromzählern, die den Energieverbrauch aus der Ferne überwachen, werden diese Innovationen durch 5G-Konnektivität ermöglicht.

Das Potenzial des Internets der Dinge

AntennaAuch wenn die Implementierung dieser Technologien in privaten Haushalten Vorteile bietet, liegt das wahre Potenzial des IoT jedoch außerhalb privater Haushalte. Die verbreitete Einführung der 5G-Kommunikation hat enorme Chancen für die Nutzung des IoT in kommerziellen Anwendungen geschaffen. In fast jeder Branche, von der Landwirtschaft bis zum Gesundheitswesen, werden verbundene Geräte verwendet, um Services schneller und effizienter bereitzustellen.

Die Integration einer so großen Zahl von Geräten in ein globales Drahtlosnetzwerk stellt Entwickler vor Herausforderungen. Frühere Generationen dieser Geräte wurden mit nur minimaler Drahtloskonnektivität ausgestattet. Die Over-The-Air-Verbindung mit dem Internet der Dinge erfordert neue Technologien. Für die meisten Geräte bedeutet dies, dass sie mit Antennen ausgestattet sein müssen.

Jede Drahtloskommunikation verwendet für die Übertragung von Daten Funkfrequenzstrahlung (Radio Frequency (RF)-Strahlung). Vom einfachen Bluetooth-Gerät bis zum neuesten 5G-Netzwerk werden für jedes Gerät, das Daten teilt, Antennen für die Übertragung und den Empfang von Signalen benötigt. Die enorme Zunahme der Anzahl von Geräten, die diese drahtlosen Technologien verwenden, hat eine große Nachfrage nach Antennenprodukten geschaffen, die in kompakte Elektronikgeräte integriert werden können. Neben seinem traditionellem Portfolio an Steckverbinderprodukten stellt Molex auch verschiedene Antennenprodukte für eine enorme Bandbreite von Anwendungen her. Molex gehört seit dem Ende der 90er Jahre zu den führenden Herstellern von Antennenkomponenten für mobile und Verbraucheranwendungen. In den letzten Jahren hat Molex ein breites Portfolio an direkt einsetzbaren Antennen entwickelt, um die branchenübergreifende wachsende Nachfrage zu erfüllen.

Die Herausforderungen komplexer Anwendungen

Viele Geräte bleiben während ihres gesamten Lebenszyklus an einem einzigen Standort. Sie können für ihre Kommunikationsanforderungen Wi-Fi- oder Bluetooth-Konnektivität nutzen und Entwickler können eine Antenne wählen, die in der jeweiligen Umgebung funktioniert. Es gibt jedoch einige Anwendungen, die komplexer sind.

In der Welt des Automobilbaus werden stets die neuesten Technologien genutzt. Fahrzeughersteller nutzen die neuesten technologischen Fortschritte, um eine immersive Erfahrung zu schaffen, in der Autos, Smartphones und andere Verkehrsteilnehmer Informationen austauschen, um die Sicherheit zu verbessern. Der kommerzielle Markt geht den nächsten Schritt und entwickelt diese Technologie weiter, um Fahrzeuge zu konzipieren, die einen Kernbestandteil des neuesten Logistiknetzwerks bilden.

Der Begriff „intelligente Fabrik“ bezeichnet eine Fertigungsanlage, die das IoT nutzt. Innerhalb der Anlage sind alle Elemente mit dem IoT verbunden, um den Fertigungsprozess vollständig abzubilden. Auch wenn die Geräte selbst die kabelbasierte Kommunikation nutzen können, gibt es zahlreiche bewegliche Elemente, die zum Teilen von Daten mit dem Netzwerk von der Drahtloskonnektivität abhängig sind.

Autonome Fahrzeuge wie z.B. Gabelstapler nutzen das IoT zur Steuerung der Bewegung von Rohmaterialien innerhalb der Anlage. Tatsächlich werden die Rohmaterialien selbst nachverfolgt, um die prompte Lieferung an den richtigen Standort sicherzustellen. Die Fabrik nutzt für die Verbindung all dieser Elemente Wi-Fi-Technologie oder sogar ihr eigenes privates 5G-Netzwerk, um die Konnektivität am Standort sicherzustellen.

Die Fabrikumgebung stellt jedoch nur ein Element der Lieferkette dar. Das IoT zu verwenden bedeutet, dass Lieferfahrzeuge mittels 5G oder sogar mittels Satellitenkommunikation integriert werden können, um Sendungen nachzuverfolgen, sobald diese die Fabrik verlassen. Dies bildet den Fertigungsprozess auf eine völlig neue, umfassende Weise ab, von der Lieferung der Rohmaterialien von ihrer Quelle bis zur weltweiten Nachverfolgung der Lieferungen.

Die Bereitstellung dieser umfassenden Sicht auf den Fertigungsprozess stellt die Entwickler jedoch vor enorme Herausforderungen. Jede Drahtlostechnologie, die von einem solchen System genutzt wird – 5G, LTE, GNSS, Wi-Fi und Bluetooth – verwendet für die Kommunikation eine andere Frequenz. Ein Tracking-Gerät, das global Informationen zu einer Sendung liefern kann, benötigt Antennen, die mit allen erforderlichen Protokollen kommunizieren können, um Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen zu können.Multi-Hub_5-in-1_Antenna

Unterschiedliche Frequenzen, eine Lösung

Molex hat verschiedene Kombinationsantennen entwickelt, die erweiterte Frequenzbereiche bereitstellen. Einige der Lösungen haben ein sehr niedriges Profil und können leicht in vorhandene Gehäuse mit an der Oberfläche befestigten Leiterplatten oder verkabelten Alternativen integriert werden. Zur Bereitstellung einer weltweiten Konnektivität unter anspruchsvollen Bedingungen hat Molex dieses Konzept zur Multi-Hub 5-in-1-Antenne weiterentwickelt, die auf arrow. com erhältlich ist. Es handelt sich um ein extern befestigtes Gerät mit niedrigem Profil und IP67-Schutzart, um es in rauen Umgebungen zu schützen. Es besitzt zur Unterstützung einer möglichst umfassenden Kommunikation zwei 5G-Antennen, zwei Wi-Fi-Antennen und eine GPS-Antenne.

Die Nutzung der Multi-Hub-Antenne ermöglicht einen nahtlosen IoT-Übergang vom Wi-Fi-Netzwerk innerhalb der Fabrik bis zum 5G-Netzwerk außerhalb der Fabrik. Die GPS-Funktionalität ermöglicht eine präzise Standortermittlung und damit eine genaue Echtzeit-Abbildung der Lieferkette. Die Multi-Hub-Antenne ist mit dem verbreiteten SMA-Steckverbinder ausgestattet und kann daher leicht in vorhandene Kabelbäume integriert werden. Damit bietet sie Lösungen für kommerzielle und Spezialfahrzeuge sowie für den Transport von Containern.

Das Internet der Dinge wurde durch die Drahtloskonnektivität ermöglicht. Sein Potenzial wird erst jetzt vollständig wahrgenommen. Die Notwendigkeit für eine zuverlässige Mehrfrequenz-RF-Kommunikation kann eine Herausforderung für Entwickler bedeuten, die die gesamte Funktionalität des IoT nutzen möchten. Glücklicherweise bieten Molex und Arrow viele verschiedene Lösungen an, die mit ihren Kombinationsantennen eine einfache und nahtlose Integration unterstützen. So können die vielen verschiedenen Hersteller von Drahtlosgeräten auf einfache Weise die zahlreichen Möglichkeiten des IoT nutzen, um nicht nur den Wert ihrer Produktentwicklungen, sondern auch den Wert ihrer Fertigungseinrichtungen zu steigern – und auch den Komfort im Alltag.

Erfahren Sie mehr darüber, wie die 5G-Konnektivität die Technologie der Zukunft ermöglicht

Ähnliches Produkt:

2165891000

Molex Antenne Anzeigen

Ähnliches Produkt:

Ähnliches Produkt:

2079010100

Molex Antenne Anzeigen

Ähnliches Produkt:

2067600001

Molex Antenne Anzeigen

Ähnliches Produkt:

1461750001

Molex Antenne Anzeigen

Ähnliche Beiträge

Neue Beiträge

Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.