In diesem Artikel erfahren Sie, wie Fortschritte in der miniaturisierten Elektronik und der Hochgeschwindigkeitskonnektivität die Medizinbranche verändern und zu hochentwickelten Geräten für Patienten führen, die einerseits eine Fernüberwachung und -behandlung ermöglichen und es ihnen gleichzeitig erlauben, weiterhin ihrem gewohnten Tagesablauf nachzugehen.
Die neuesten Entwicklungen im Bereich der miniaturisierten Elektronik und der Hochgeschwindigkeitskonnektivität haben branchenübergreifend zu einer Vielzahl neuer Möglichkeiten geführt. Technologische Fortschritte, die früher für eine bestimmte Anwendung entwickelt wurden, finden nun auf neuen Märkten Verwendung. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie die Gesundheitsbranche verschiedene Innovationen aus anderen Märkten aufgreift und sie für die Entwicklung der nächsten Generation von medizinischen Geräten verwendet.
Neuartige Wearables für den medizinischen Markt
Innovationen, die ihren Ursprung im Smartphone-Segment haben, treiben nun die Entwicklung der nächsten Generation von medizinischen Geräten voran. Dank ihrer geringen Größe und ihrer Tragbarkeit sind diese hochentwickelten Geräte nicht mehr nur im Krankenhaus einsetzbar. Stattdessen können diese neuesten medizinischen Geräte vom Patienten getragen oder mitgenommen werden.
Diese Geräte haben wenig gemeinsam mit den riesigen und unhandlichen Maschinen in Krankenhäusern. Dank des miniaturisierten elektronischen Designs und der einfachen Steuerung über Touchscreens gibt die neue Generation der Wearable-Technologie den Patienten die Freiheit, ihr tägliches Leben fortzusetzen, auch wenn sie dabei überwacht und je nach Art der Daten sogar behandelt werden.
Die Smartwatch der letzten Jahre ist eine ideales Beispiel für geringe Größe und hohe Funktionalität. Die Smartwatch, welche über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden und mit einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche ausgestattet ist, kann Informationen über den Träger sammeln und diese an ein Gesundheitsteam an einem anderen Standort weitergeben. Tatsächlich kann die Kombination von Smartwatch und Telefon mit mehr Vernetzung und Rechenleistung aufwarten als viele stationäre Geräte im Krankenhaus.
Ein weiteres, noch leistungsfähigeres Beispiel sind die neuesten tragbaren Überwachungsgeräte für Diabetiker. Sie bieten die ideale Kombination aus geringer Größe und hoher Funktionalität. Sie nutzen Sensoren, um den Blutzuckerspiegel in Echtzeit zu messen, was enorme Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten mit sich bringt und ihre Lebensqualität verbessert. In Kombination mit Insulinabgabesystemen können sowohl die Überwachung als auch die Behandlung erfolgen, während der Patient seinem Alltag nachgeht. Gleichzeitig ermöglichen die über das 5G-Netz gesammelten und ausgetauschten Daten den Ärzten, den langfristigen Gesundheitszustand des Patienten zu überwachen.
Dieser gesteigerte Bedarf an körpernah getragener Technik und Datenkommunikation bedeutet, dass zuverlässige, sichere Steckverbinder von vertrauenswürdigen Partnern ein Schlüsselelement für die Zukunft der Medizinbranche darstellen. Durch die Entwicklung von feldbasierten Geräten und Selbstbehandlung werden Steckverbinder auf nie gekannte Weise den Patienten zur Verfügung stehen.
Steckverbinder für tragbare Geräte
Eine der größten Herausforderungen für die Designer besteht darin, die enorme Komplexität, die erforderlich ist, in kleine, leicht zu tragende Geräte zu packen. Diese Geräte benötigen Batterien, Steuerungen, Sensoren und Displays, die alle in das kleinstmögliche Gehäuse integriert werden müssen. Steckverbinder für diese tragbaren Geräte sollten kompakt und leicht sein und die höchstmögliche Leistung bei kleinstmöglicher Gehäusegröße bieten.
In der Vergangenheit waren Flachbandkabel eine beliebte Wahl, um Komponenten miteinander zu verbinden, wenn der Platz knapp ist. Moderne Produktentwickler verlangen jedoch nach Lösungen, die kompakter sind und eine höhere Leistung bieten. Die modernen Alternativen zu den traditionellen Flachbandkabeln sind als flexible Flachkabel (FFCs) bekannt. Während Flachbandkabel aus mehreren verseilten Drähten bestehen, die mit einem Isolator ummantelt sind, werden bei FFC flache Leiter verwendet, die mit einer Kunststofffolie verbunden sind, wodurch ein flexibles Kabel entsteht, das viel dünner als verseilte Flachbandkabel ist.

Aus diesem Grund sind FFCs ideal für tragbare medizinische Geräte, bei denen die Größe eine wichtige Rolle spielt. Die Easy-On-Steckverbinderfamilie von Molex beispielsweise bietet Lösungen mit geringem Rastermaß und niedrigem Profil, die eine schnelle und sichere Verbindung von FFCs mit einer Reihe anderer Komponenten ermöglichen.
Die Integration der neuesten medizinischen Geräte in das 5G-Netz erfordert zudem hochleistungsfähige RF-Steckverbinder und -Kabel. Die mikrokoaxialen RF-Steckverbinder aus dem MCRF-Sortiment bieten Board-to-Wire-Lösungen im Hochfrequenzbereich, mit denen Entwickler drahtlose LAN-, GPS- und Bluetooth-Verbindungen herstellen können. Die ultraflache Anschlussbuchse für die Leiterplattenmontage lässt sich mit vorkonfektionierten Kabeln verbinden.
Smarte Healthcare-Geräte verbessern das Leben
Die neueste Generation von Technologien für die medizinische Fernversorgung verbessert das Leben von Patienten auf der ganzen Welt. Tragbare Geräte ermöglichen es Patienten, ein erfüllteres Leben außerhalb von Krankenhäusern oder Gesundheitszentren zu führen. Sie können auch viel effektiver minutengenau überwacht werden, was eine schnellere Diagnose von auftretenden Beschwerden ermöglicht und zu besseren Ergebnissen führt.
Aus diesen und vielen anderen Gründen ist die Konnektivität der Geräte von entscheidender Bedeutung. Konstrukteure brauchen Partner, die leistungsstarke Lösungen in kleinen Gehäusen liefern können. In Zusammenarbeit mit Molex hat sich Arrow verpflichtet, seinen Kunden innovative und zuverlässige Lösungen zu liefern und den Entwicklern der Medizintechnik von morgen eine große Auswahl und innovative Möglichkeiten zu bieten.
ENTDECKEN SIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN FÜR VERNETZTE MEDIZINISCHE GERÄTE