Auf der CES 2018 wurde deutlich, dass die Fahrzeugelektronik dieses Jahr sehr viel Aufmerksamkeit erhalten wird. Analog Devices Inc. ist unter den Herstellern, die neue Produkte zur Verbesserung der Gesamterfahrung mit Fahrzeugen entwickeln, ganz vorne mit dabei. Angesichts des riesigen Portfolios von Komponenten für Fahrersicherheit, Elektro- und Hybridfahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge und Fahrzeuginnenraum ist Analog Devices bestens darauf vorbereitet, eine führende Rolle in der Fahrzeugelektronik einzunehmen. Betrachten wir einige der Top-Produkte des Unternehmens für den Einsatz in Fahrzeugen.
Fahrersicherheit
Wenn es um Fahrzeuge geht, hat bei jedem Fahrzeugdesign die Sicherheit Vorrang. Seit mehr als 20 Jahren revolutionieren Produkte von Analog Devices Stabilitäts-, Sicherheits-, Aufhängungs- und Airbag-Systeme, um während der Fahrt für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Produkte von Analog Devices finden sich in mehr als 25 % der Airbags von heute. Dank Verbesserungen bei Sensoren für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) stellen Analog Devices-Produkte wie der kompakte Triaxis-Beschleunigungsmesser ADXL313 mit ±0,5 bis ±4 g und der kombinierte Gyroskop-/Triaxis-Beschleunigungsmesser ADXC1501 Fahrzeugsysteme mit präzisen Positionserfassungen bereit. Mithilfe dieser Daten werden Technologien wie Fahrspurassistenten oder Unfall-/Überschlagerkennung möglich, was mehr Sicherheit während der Fahrt bedeutet.
Ähnliches Produkt:
Elektro- und Hybridfahrzeuge
Während Fahrzeugemissionen weiter zu Schäden für die Umwelt führen, werden immer bessere Antriebssysteme für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt. Der Wechsel von benzin- zu batteriebetriebenen Autos und LKWs bedeutet jedoch eine vollständige Veränderung der Paradigmen im Fahrzeugbau: Präzision und Effizienz sind für die Entwicklung des idealen Elektromotorsystems unabdingbar. Die hochwertigen Stromsensorsysteme/magnetischen Positionssensorsysteme und Batterieüberwachungssysteme von Analog Devices stellen bedeutende Faktoren bei der Optimierung von Reichweite und Kapazität von Elektrofahrzeugen dar. Produkte wie die Batteriemanagement-Platine AD7284 oder der Stromsensorverstärker AD8418 stellen Elektrofahrzeugsystemen eine Genauigkeit und Robustheit bereit, wie Sie Ihnen nur Analog Devices bereitstellen kann.
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Selbstfahrende Fahrzeuge
Selbstfahrende Fahrzeuge stellen sicherlich die bekannteste Entwicklung in der Fahrzeugtechnologie dar. Durch die Nutzung von Daten, die durch GPS, RADAR und Trägheitsmessungseinheiten erfasst werden, können selbstfahrende Fahrzeuge ihre Position im Verhältnis zur Umgebung bestimmen und die Fahrgäste sicher und intelligent transportieren. Die proprietäre Drive360™-Produktsuite von Analog Devices wurde genau hierfür entwickelt. Die Suite umfasst Produkte wie den ADF4159 und den ADAR7251, einen 13-Hz-Frequenzgenerator und einen Erfassungs-A/D-W, die zur RADAR-basierten Positionserkennung zusammenarbeiten, und den ADSP-BF707 für die Datenverarbeitung. Die Suite enthält darüber hinaus den ADIS16945, eine der taktischen Hochpräzisions-Premium-Bewegungssensor-IMUs von ADI. Diese IMUs unterstützen selbstfahrende Fahrzeuge während der Fahrt in Umgebungen, in denen es keine GPS-Signale gibt, beispielsweise in Tunneln. Weitere Informationen zum ADIS16945 und weiteren ähnlichen IMUs finden Sie in diesem Artikel. Dank der Drive360™-Suite von Analog Devices können sich die „Fahrer“ zurücklehnen, entspannen und ihr selbstfahrendes Fahrzeug das Steuer übernehmen.
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Innenraum
Auch wenn die Funktionalität von Fahrzeugen im Vordergrund steht, befinden sich die meisten elektronischen Komponenten von Fahrzeugen im Innenraum. Da Fahrzeuge immer autonomer werden, wird der Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu einem wichtigen Designelement. Dazu gehören Audio- und Videosysteme für Informationsanzeigen, Unterhaltungssysteme für die Rücksitze und die Geräuschunterdrückung, um eine angenehmere Fahrt zu ermöglichen. Zur Verbesserung der Innenraumerfahrung hat Analog Devices verschiedene Produkte eingeführt, die zahlreiche Funktionen für den Fahrzeuginnenraum bereitstellen. Beim ADAU1462 handelt es sich um einen kompakten SigmaDSP-Audioprozessor, der die Audiofunktionen von Fahrzeugen verbessert. Zur Unterstützung der Videokodierung und -entkodierung für Systemanzeigen stellt der ADV7481 hochwertige, klare Videos für Head Units in Fahrzeugen bereit.
Ähnliches Produkt:
Ähnliches Produkt:
Autofahrten sind ein wichtiger Teil des modernen Lebens. Durch die Weiterentwicklung der Fahrzeugelektronik wird aus der Pflicht ein angenehmes Erlebnis. Mit Produkten von Analog Devices können Fahrzeugsysteme in sichere, effiziente und komfortable Benutzererfahrungen verwandelt werden.