Die CES ist offiziell in vollem Gange. Aber was ist die CES? Wenn Sie diesen Artikel lesen, wissen Sie das wahrscheinlich ohnehin – falls aber nicht: Die CES ist die jährlich stattfindende Fachmesse Consumer Electronics Show, die direkt auf dem Vegas Strip stattfindet. Die CES ist eine Großveranstaltung, auf der die größten High-Tech-Unternehmen weltweit vertreten sind und ihre neuesten Geräte, Gadgets und Neuheiten vorstellen. Obwohl einige Unternehmen ihre größten technischen Ankündigungen eigenen Veranstaltungen oder branchenspezifischen Konferenzen vorbehalten, ist die CES der Ort, an dem man sich über die Trends des nächsten Jahres und die nächsten Must-haves informieren kann.
Offiziell beginnt die CES heute (obwohl der AT&T Developer Summit bereits Anfang dieser Woche stattgefunden hat). Sehen wir uns einige neue Trends an, die die Technologiebranche und die Elektronikindustrie im Jahr 2016 prägen werden.
Das IoT
Natürlich sind Sie nicht überrascht, das diesen Punkt den obersten Listenplatz einnimmt. Und in der Tat – das Internet of Things/Internet of Everything wird 2016 noch mehr von sich reden machen als 2015 (falls das möglich ist?), und das Wort „verbundenes Gerät“ werden Sie in den nächsten 12 Monaten ungefähr 1,8 Millionen Mal hören. Sagen Sie also nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!

TP-LINK SR20. 2016 bringt Ihnen ein vernetztes Heim. (Bild mit freundlicher Genehmigung von TP-LINK)
Doch neben dem riesigen Wachstumsmarkt des IoT gibt es natürlich noch zahlreiche andere spannende Entwicklungen. So bringt beispielsweise TP-LINK den neuen SR20 Smart Home Router auf den Markt, einen Netzwerkhub für vernetzte Heime. Es kann Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät senden, Sie über Sicherheitsprobleme informieren und ein „vernetztes Heim“ noch einfacher machen. Zudem unterstützt er die Standards Zigbee und Z-wave und bietet einen eleganten Touchscreen.
Virtuelle Realität

2016 wird Sie begeisterten. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Oculus)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass manche Elemente der virtuellen Realität schon auf der „Must-have“-Liste der Technikfreaks stehen, seit Douglas Quaid in „Total Recall“ seine erste Reise gemacht hat.“ Bei mir war es der enttäuschende Nintendo Virtual Boy, der Mitte der 90er Jahre herauskam und mich von realistischen virtuellen Umgebungen träumen ließ. 2016 könnte das Jahr sein, in dem diese Träume endlich Wirklichkeit werden. Oculus Rift wurde mit viel Aufmerksamkeit bedacht, doch auch andere Plattformen wie Vive von HTC schlagen hohe Wellen. Es sieht in der Tat so aus, aus würde 2016 das Jahr der virtuellen Realität – nicht nur im Gaming-Bereich (obwohl wir sie natürlich alle zum Spielen verwenden!), sondern auch für Lern- und Schulungsanwendungen und die Entdeckung virtueller Umgebungen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Selbst die US-amerikanische National Football League nutzt die virtuelle Realität für das Training ihrer Athleten. Wir leben in der Zukunft.
Drohnen
Ich mag den Begriff „Drohnen“ nicht besonders, weil er viele Menschen an Luftschläge erinnert. In Wirklichkeit steht dieser Name jedoch für ein gesamtes Robotik-Segment (sowohl automatische als auch vom Menschen gesteuerte Luftfahrzeuge). Wenn man den Trends der CES glauben kann, ist das boomende Geschäft mit Drohnen und Multirotor-Luftfahrzeugen zum Abheben bereit! Bereits vor der CES fand eine Sonderveranstaltung (das „Drone Rodeo“) statt, auf der die Fortschritte dieser Technologie vorgestellt wurden.

Steuerung des Bebop 2 über Ihr Tablet. Scheint ganz einfach zu sein. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Parrot)
Eine der interessantesten Drohnen ist gar keine Drohne. Bei Avegant Gylph handelt es sich um ein persönliches HD-Headset, das Ihnen in Kombination mit einer Drohne ein POV-Erlebnis schaffen kann, die nahe an das tatsächliche Fliegen eines Quadrokopters herankommt. Das Modell Parrot Bebop 2 wird als einer der am einfachsten zu steuernden Quadrokopter aller Zeiten beworben (und wenn Sie einmal selbst einen gesteuert haben, wissen Sie, wie fantastisch das ist).
Wearables
Ob sich Wearables im Jahr 2016 wohl zu „Must-haves“ entwickeln? Die CES-Trends deuten darauf hin, dass die Unternehmen 2016 noch mehr auf Wearables setzen. Fitbit hat die erste Smartwatch angekündigt, Fitbit Blaze und Misfit haben ihre Produkte Ray Fitness und den Schlafmonitor Sleep Tracker auf den Markt gebracht. Sie haben es satt, dass Fitness-Geräte den Wearables-Markt beherrschen? Wie wäre es dann mit dem Halskettenanhänger iLi, der Übersetzungen in Echtzeit bietet? Dieser Anhänger der japanischen Startup Logbar können Sie sich um den Hals hängen. Wenn Sie in Ihrer Muttersprache hineinsprechen, gibt er das Gesagte in einer anderen Sprache wieder. Mal sehen, wie gut das in der Praxis funktioniert, aber die Idee, die sich hinter dieser Technologie verbirgt, ist genial!
2015 gab es nur wenige Haupttrends, die 2016 wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinnen werden. Auf der CES werden auch für die Zukunft der Automobilbranche interessante Produkte vorgestellt, aber IoT, VR, Drohnen und Wearables werden die Hightech-Schlagzeilen auch in den nächsten Monaten dominieren. Auch wir sind auf der CES vertreten und werden Ihnen in den nächsten Tagen noch mehr berichten!