Type B USB Connectors & Pinouts

Of the five types of USB connectors, Type B is the original “standard” USB connector for peripherals. Today, it’s still commonly used to connect printers to other devices where space isn’t an issue.

What is USB Type B?

It debuted as a partner connector to Type A; Type B connectors clarified which end of the cable should hook up to the host device and which to the peripheral. Type B connectors also eliminated the possibility of connecting two host computers to each other.

Here are a few updates we’ve seen in Type B technology:

- Each successive generation has come with increased data transfer rates.

- Versions 1.1 and 2.0 maintained the same form factor, but USB 3.0 changed the shape and introduced a second variety called Powered-B.

- Older Type B plugs are compatible with 3.0 receptacles, but 3.0 plugs are not backward compatible with older generation receptacles.

USB Type B Pinout

The Type B connector has four pins in its older generations and nine pins in standard 3.0:

Looking at the Type B connector on a cable, the pins are numbered 1-4, ascending, clockwise from top left in the central rectangular portion of all generations. The third generation adds a row of pins above, numbered 9-5 descending from the left. A second type of Type B connector, the Powered-B, adds pins 10 and 11 on the left and right of the central rectangle, respectively.

Type B USB connectors have been a staple of certain electronic devices, but manufacturers are slowly phasing it out in favor of newer, sleeker connector types like USB C.

Fig 1: USB Type B diagram

 

Ähnliche Beiträge

Neue Beiträge

Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.