Read-Only Memory (ROM) ist ein elektronischer Speichertyp, der während der Herstellung in ein Gerät eingebaut wird. Sie finden ROM-Chips in Computern und vielen anderen Arten elektronischer Produkte; Videorekorder, Spielekonsolen und Autoradios verwenden alle ROM, um ihre Funktionen reibungslos auszuführen. ROM-Chips sind in ein externes Gerät – wie Flash-Laufwerke und andere zusätzliche Speichergeräte – oder auf einem herausnehmbaren Chip in die Hardware des Geräts eingebaut. Nichtflüchtiger Speicher wie ROM bleibt auch ohne Stromversorgung funktionsfähig.
Was leistet der ROM (Read-Only Memory)? Funktion des ROM
ROM speichert „Firmware“, also permanente Software, die fest mit integrierten Schaltkreisen verdrahtet ist. Der Hersteller baut während des Bauprozesses einen speziell entwickelten ROM-Chip in ein Gerät ein.
Anders als beim nichtflüchtigen Speicher einer Festplatte ist das Neuschreiben des Speichers eines ROM-Chips schwierig und zeitaufwändig. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, integrierte Schaltkreise zu verändern, was bedeuten kann, dass Sie einfachere Read-Only-Memory-Formen nicht aktualisieren können. Möglicherweise können Sie einige moderne ROM-Typen neu programmieren, jedoch nur mit langsamer Geschwindigkeit und mit Spezialausrüstung. Aufgrund dieser Hürden ist herkömmliches ROM für Funktionen, die häufige Funktionsupdates erfordern oder anfällig für Fehler oder Sicherheitsprobleme sind, wenig geeignet.
Herkömmliches ROM ist so vorprogrammiert, dass es zur vorgesehenen Hardware passt. Es steuert häufig Funktionen, die für den Nutzen des Geräts von wesentlicher Bedeutung sind und wahrscheinlich keine Änderungen oder Personalisierung erfordern. Eine Art von Daten, die normalerweise in einem Nur-Lese-Speicherchip gespeichert sind, ist das Basic Input-Output System (BIOS). Das BIOS eines Geräts steuert auf der grundlegendsten Ebene, wie das Gerät auf Signale des Benutzers reagiert, beispielsweise den „Bootvorgang“ eines Computers, der beim Einschalten des Systems stattfindet.
Welche ROM-Typen gibt es?
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen ROM-Typen, vom einfachsten bis zum vielseitigsten.
- ROM : Klassische oder „maskenprogrammierte“ ROM-Chips enthalten integrierte Schaltkreise. Ein ROM-Chip sendet einen Strom durch einen bestimmten Eingangs-/Ausgangspfad, der durch die Position der Sicherungen zwischen den Zeilen und Spalten auf dem Chip bestimmt wird. Der Strom kann nur über einen durch eine Sicherung aktivierten Pfad fließen und somit nur über den vom Hersteller gewählten Ausgang zurückkehren. Eine Neuverdrahtung ist funktional unmöglich und daher gibt es keine Möglichkeit, diese Art von ROM-Chips zu modifizieren. Während die Herstellung einer Vorlage für einen Original-ROM-Chip mühsam ist, können Chips, die nach einer vorhandenen Vorlage hergestellt werden, wesentlich günstiger sein.
- PROM: Programmable ROM, oder PROM, ist im Wesentlichen eine leere ROM-Version, die Sie kaufen und mithilfe eines speziellen Tools, des Programmers, einmal programmieren können. Ein leerer PROM-Chip lässt den Strom durch alle möglichen Pfade fließen; der Programmierer wählt einen Pfad für den Strom aus, indem er eine hohe Spannung durch die unerwünschten Sicherungen schickt, um sie „durchzubrennen“. Statische Elektrizität kann unbeabsichtigt denselben Effekt hervorrufen, daher sind PROMs anfälliger für Schäden als herkömmliche ROMs.
- EPROM: Erasable Programmable ROM-Chips können mehrfach beschrieben werden. Diese Chips verfügen über ein Quarzfenster, durch das ein spezieller EPROM-Programmierer ultraviolettes Licht einer bestimmten Frequenz aussendet. Dieses Licht verbrennt alle winzigen Ladungen im EPROM, um seine Schaltkreise wieder zu öffnen. Durch diese Belichtung wird der Chip effektiv wieder leer, und Sie können ihn anschließend mit demselben Verfahren wie ein PROM neu programmieren. EPROM-Chips nutzen sich mit der Zeit ab, ihre Lebensdauer beträgt jedoch häufig über 1.000 Löschungen.
- EEPROM: Um einen EEPROM-Chip zu modifizieren, wenden Sie lokalisierte elektrische Felder an, um die Daten zu löschen und neu zu schreiben. EEPROMs haben gegenüber anderen ROM-Typen mehrere Vorteile. Im Gegensatz zu den früheren Formen können Sie EEPROM ohne dedizierte Ausrüstung, ohne es aus der Hardware zu entfernen und in speziell festgelegten Schritten neu beschreiben. Sie müssen nicht alles löschen und neu schreiben, um eine einzelne Änderung vorzunehmen.
Arrow.com ist ein autorisierter Distributor neuer und beliebter Speicherchips von führenden Herstellern der Branche. Entdecken Sie noch heute unsere große Produktauswahl.