Easy Embedded Programming: How to Program Interrupts

Veröffentlicht von

The third video introduces interrupts and shows how to program an interrupt to manage complex applications.

In the first video, we made a direct connection between the push button and the pin driving the LED. In a second video, we had to use the CyDelay function to toggle the LED at 1 Hz. Most of the time, these are not an optimized way to use the microcontroller. It’s better to trigger interrupts to perform a given action and then free the microcontroller for more tasks to manage complex applications or put it in low power mode to decrease the average current consumption of the application.

  
 
For this new project the red LED is connected to port 2 pin 6 again and with no hardware connection as pin level to turn on and off the LED will be handled by interrupt and C code.

An input pin to detect the switch is closed. As the switch connects to ground when closed, this pin must be configured with an interrupt on a falling edge, a driving mode as resistive pull up and an initial drive state at high. An interrupt component can then be attached. The interrupt component is named Pin_SW_Int. 

All the information about the available APIs is in the datasheets. To detect an interrupt, the function Pin_SW_Int_StartEx with the name of handler as parameter makes the job. It calls the function CY_ISR where we toggle the red LED and clear the interrupt

 

To automatically toggle the LED, a TCPWM component configured as a timer is connected to an interrupt component. To make math simple, a 32 kHz clock feeds the timer and the period is programmed at 32,000 counts. Hence, an interrupt is triggered every second. 


The C code is very simple again. The timer must be started, then the detection of the interrupt to call the Interrupt Service Routine. The LED is then toggled and the interrupt is cleared.
 
 

Ähnliche Videos

Neueste Videos

Leider hat Ihre Filterauswahl keine Ergebnisse zurückgegeben.

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.