Selbst um die Feiertage herum findet man Ingenieure nicht selten in ihren Labors oder am Arbeitsplatz, wo sie fieberhaft an den Details eines neuen Projekts arbeiten oder sich den Kopf über ein schier endloses Projekt zerbrechen. Wenn Sie sich andererseits den Kopf darüber zerbrechen, was für ein Geschenk Sie ihnen diesmal schenken sollen, warum suchen Sie nicht etwas aus, das ihren Arbeitsplatz komplettiert? Als Hilfe haben wir eine Liste mit Werkzeugen und Hilfsmitteln zusammengestellt, die sich perfekt für den Elektronik-Ingenieur auf Ihrer Einkaufsliste eignen.
1. LoRaWAN 868 Extreme Range Starter-Kit
Vernetzen Sie sich an diesen Feiertagen etwas besser. Da die Welt immer vernetzter wird (und unsere Projekte auch), müssen Geräte Daten senden und auf Befehle reagieren, egal wo sich ein System befindet. Mit dem LoRaWAN 868 Starter-Kit von Libelium können Sie mit dem LoRaWAN-Standard experimentieren, der eine höhere Reichweite als Mobilfunk-Modems hat und gleichzeitig extrem wenig Strom verbraucht. Um Ihnen einen Eindruck von der Reichweite zu vermitteln: Amsterdam konnte die gesamte Stadt mit nur 10 Gateways abdecken. Jetzt können Systeme überall vernetzt bleiben, ohne dass der Akku schnell zur Neige geht. Ist das nicht ein gutes Feiertags-Angebot?
Ähnliches Produkt:
2. Solar-betriebenes BLE-Kit
Panik vor dem Geschenke-Kauf brauchen Sie nicht zu haben, wenn Sie auf Bluetooth Low Energy zurückgreifen können – diese Technik kann bei der Vernetzung vieler kleiner Sensoren helfen, ohne viel Strom zu verbrauchen. Mit diesem CYALKIT-E02-Kit von Cypress können Sie mit einem Sensor arbeiten, der die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten über BLE sendet – er wird mit nur einer kleinen Solarzelle betrieben und stellt einen ausgezeichneten Weg dar, kennenzulernen, wie sich der Stromverbrauch niedrig halten lässt, während trotzdem die benötigten Daten gesendet werden.
3. ICE40HX1K-BLINK-EVN
Neue Technologie kennenzulernen macht immer Spaß, und jetzt ist eine gute Zeit, die Welt der FPGA zu erleben, die für EDV mit extrem hoher Leistung immer beliebter werden, etwa Machine Learning und Bilderkennung. Der Lattice Semi iCEblick40 HX1K ist eine kleine Einführung in diese Welt – er kommt auf einer einsatzbereiten Entwicklerplatine mit 1.024 Logikzellen, 68 E/As mit 3,3 V und einer Pinbelegung, mit der Sie zum Beginnen einige Arduino Shields hinzufügen können. Der HX1K ist eine großartige Möglichkeit, mehr über diese Technologien zu erfahren, die ihren Weg in viele moderne Ingenieur-Projekte finden – von AI und Machine Learning bis zu Quadcoptern und Kameras.
Ähnliches Produkt:
ICE40HX1K-BLINK-EVN
Lattice Semiconductor Programmierbare-Logik-Entwicklungsplatinen und -kits Anzeigen4. X NUCLEO IKS01A1
Die Wahrnehmung Ihrer Umgebung ist der erste Schritt zu einem Projekt, das auf externe Reize reagieren kann. Der ST IKS01A1 ist eine voll ausgestattete Sensor-Erweiterungsplatine, mit der Sie 9 Arten freier Messungen durchführen können – über den Beschleunigungsmesser, das Gyroskop und das Magnetometer sowie Sensoren für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dank der Pinbelegung für das Arduino-Layout können Sie sofort beginnen und hochwertige Sensordaten für beliebige Projekte nutzen, die Sie entwickeln – ob es sich um den nächsten Lager-Sortierroboter handelt oder um eine Drohne zur Auslieferung von Paketen.
Ähnliches Produkt:
Motion and Evironment Sensor | X NUCLEO IKS01A1
STMicroelectronics Sensor Development Boards und Kits Anzeigen5. Intel JOULE-Kit
Sie haben also mit dem Raspberry Pi, dem Arduino und vielen anderen Platinen für Bastler gespielt, wollen aber jetzt einen Schritt weiter gehen. Das Intel Joule hat jede Menge Power und unterstützt die Kodierung und Anzeige von 4K-Video mit einer ganzen Reihe von Werkzeugen zum Verstehen und Reagieren auf das Video, was es zu einer ausgezeichneten Grundlage für Roboter oder auch selbst navigierende Systeme macht. Diese ganze Leistung steckt in einem unglaublich kleinen Paket mit einer Breakout-Platine, mit der Sie schnell beginnen können.
Ähnliches Produkt:
6. Kinetis K66 Freedomboard
Embedded-Elektronik wird schnell immer leistungsfähiger, und scheinbar hängt heute vieles irgendwie mit diversen ARM-Architekturen zusammen. Dieses Kinetis K66 Freedomboard von NXP ermöglicht Ihnen den schnellen Einstieg mit einem ARM M4-Prozessor, ermöglicht Ihnen aber auch die Nutzung Arduino-kompatibler Shields und verfügt über ein integriertes Gyroskop, Magnetometer und Beschleunigungsmesser zum Experimentieren. Das Freedom-Board ist ein hervorragendes Geschenk zum Einstieg in besser ausgestattete Embedded-Elektronik.
Ähnliches Produkt:
7. Weller-Lötstationen
Wenn Sie damit beginnen, eigene Systeme zu erstellen, Ihre Träume als Prototypen umzusetzen und dann sehen, wie Ideen lebendig werden, ist es nützlich, ein Werkzeug zu haben, das damit Schritt halten kann. Die Weller WD1003-Lötstation gibt Ihnen digitale Kontrolle über die Temperaturen, sodass Sie einfach die gewünschte Temperatur festlegen können, die dann für Sie erreicht wird. Sie hat auch drei Speicherplätze, sodass Sie bei einem Wechsel der Komponententypen schnell die benötigte Temperatur erreichen können. Diese Lötstation kann mit den Ansprüchen Ihrer Projekte Schritt halten und ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihre Werkbank.
Der Einstieg in eine Passion für Elektronik ist der einfache Lötkolben, den man direkt ans Stromnetz anschließt. Doch je mehr Übung Sie haben, desto wichtiger wird eine feine Temperatur-Kontrolle. Das Weller WES51 ist eine großartige Ergänzung für die Elektronik-Werkbank, gibt Ihnen genaue Kontrolle über die Löt-Temperatur und lässt Sie mit mehr Komponenten arbeiten, etwa Mikrocontrollern. Zudem haben Sie dank der Möglichkeit, die Spitze zu wechseln, das richtige Werkzeug für jede Lötaufgabe. Ein Geschenk, das jedem Ingenieur gefallen würde.
8. Weller WSB80-Lötbad
Wenn Sie schon eine Weller-Lötstation der WD- oder WR-Reihe haben, kann Ihnen dieses WSB80-Lötbad bei der schnelleren Bearbeitung von Projekten helfen, die bei Ihnen auf der Werkbank warten. Mit einem Lötbad können Sie Drähte und Komponentenleiter schnell verzinnen, was zu besseren Lötstellen und zuverlässigeren Systemen führt.
9. Weller RTW 1-Pinzetten
Der Wechsel von der Durchsteck- zur Oberflächenmontage kann beim Löten von Komponenten eine neue Herausforderung darstellen. Pinzetten wie diese RTW 1 von Weller machen es leicht, Chip-Widerstände und andere Teile auf die Platine zu setzen und Ihr Feiertagsprojekt fertigzustellen.
10. Adafruit PCB-Lineal
Dieses PCB-Lineal von Adafruit ist ein exzellentes Geschenk für den Ingenieur, den Sie kennen, denn damit stehen jede Menge nützlicher Informationen bereit – von einfachen Messungen über Drahtstärken und Komponenten-Layouts für die Oberflächenmontage.
Ähnliches Produkt:
Die Feiertage stehen schnell vor der Tür, doch mit dieser praktischen Liste werden Sie keine Probleme damit haben, ein besonderes Geschenk zu finden, über das sich Ihr Lieblings-Ingenieur freut. Schöne Feiertage von uns allen bei Arrow.