Drei Betriebsmodi – für Einsteiger, Experten und Profis – ermöglichen es Benutzern, sich mithilfe des Anwendungsassistenten ST BLE Sensor oder des STM32Cube-Funktionspakets mit der Verwendung von Sensoren vertraut zu machen.
Dieses sofort anwendungsbereite Entwicklungskit, das auf den umfangreichen Erfahrungen von STMicroelectronics mit Sensoren und intelligenten Anwendungen beruht, bietet Anfängern ebenso wie Profis die Möglichkeit, den Einsatz von Sensoren in vielerlei Anwendungen kennenzulernen.
Ein spezieller Assistent in der Smartphone-App ST BLE Sensor hilft Benutzern bei der Konfiguration und erschließt neue Erfahrungsmöglichkeiten. Mithilfe der Funktionspakete FP ‑ SNS ‑ STBOX1 und FP ‑ AI ‑ SENSING1 stehen alle Vorteile der Integration mit dem STM32 Open Development Environment (ODE) in vollem Umfang zur Verfügung.
Ressourcen
Datenbeschreibung Benutzerhandbuch
Betriebsmodi
Im Modus Entry sammeln Benutzer erste Erfahrungen mit Sensoren, die durch aufgezeichnete Beispiele in der App ST BLE Sensor unterstützt werden. Die derzeit verfügbaren Beispiele sind unten aufgeführt, und mit jedem App-Update ergänzt ST neue Beispiele.
- • „Baby Crying Detector“ bietet die Möglichkeit, den Mikrofonsensor MP23ABS1 gezielt so zu konfigurieren, dass er auf menschliche Laute wie beispielsweise das Schreien eines Babys reagiert und sowohl einen Warnhinweis an ein Smartphone sendet als auch eine LED-Anzeige auf der Sensorplatine aktiviert.
- • Die Barometer-Funktion erlaubt Benutzern, die Sensoren für Temperatur (STTS751), für Druck (LPS22HH) und Luftfeuchtigkeit (HTS221) zu konfigurieren, um die klimatischen Bedingungen auf einem Smartphone in Echtzeit zu verfolgen oder die erfassten Daten in einer Grafik auf einem Bildschirm abzubilden.
- • Die Kompass- und Wasserwaage-Funktionen ermöglichen es, die Sensoren für den Beschleunigungsmesser (LSM6DSOX), das Gyroskop (LIS2MDL) und den Magnetometer bedarfsgerecht zu konfigurieren, um Ortungs- und Neigungsdaten in Echtzeit zu erfassen und Verlaufsdaten aufzuzeichnen.
- • In der App für die Datenaufzeichnung können Benutzer die gewünschten Umwelt- und Bewegungssensoren auswählen und konfigurieren, um beispielsweise die Transport- und Lagerbedingungen zu verfolgen, denen ausgewählte Waren im Verlauf der Zeit ausgesetzt sind.
- • Der Schrittzähler ermöglicht es, den Beschleunigungsmesser LSM6DSOX so zu konfigurieren, dass die Geschwindigkeit beim Gehen und Joggen verfolgt und aufgezeichnet wird.
- • Der Vibrationsmonitor bietet die Möglichkeit, den Beschleunigungsmesser LSM6DSOX so zu konfigurieren, dass die Platine den Normalbetrieb von motorisierten Geräten für private und industrielle Zwecke „erlernt“ und diese Geräte daraufhin auf ungewöhnliche Schwingungen überwacht, die auf einen Wartungsbedarf hinweisen könnten.
Im Modus Expert können Benutzer in der App ST BLE Sensor individuell angepasste Anwendungen ohne jeglichen Programmierungscode erstellen, indem sie einzelne Sensoren auswählen und konfigurieren, Outpout-Daten und Auslöser für bestimmte Ereignisse definieren und zusätzliche Algorithmen für die Datenverarbeitung anwenden.
Im Modus Pro übernehmen Benutzer in ihrer eigenen integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) und mit dem standardmäßigen ST-Debugger volle Kontrolle über das Entwicklungskit. Die Platine ist kompatibel mit ST - LINK V3 (mit UART-Pins für das Debugging), und die neueste Version von SensorTile.box schließt eine Adapterplatine und ein Kabel für das ST - LINK / V2-P-Programmierungs- und Debugging-Element ein. SensorTile.box wird in den folgenden Funktionspaketen unterstützt:
- • FP - SNS - STBOX1 nutzt eine extrem niedrige Stromimplementierung, die auf einem RTOS zur Übertragung der Sensordaten über BLE beruht. Die erfassten Sensordaten stammen von Sensoren für den Druck, die relative Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, vom Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer sowie von einem analogen Mikrofon. Diese Firmware unterstützt FOTA (Firmware-Over-the-Air)-Updates und erlaubt es Benutzern, den Machine-Learning-Kern LSM6DSOX für Anwendungen zur Erkennung von Aktivitäten oder zur Überwachung von Vibrationen zu programmieren.
- • FP - AI - SENSING1 ermöglicht erweiterte Anwendungen, wie beispielsweise zur Erkennung von menschlichen Aktivitäten oder zur Klassifizierung von Audioszenen auf der Basis des Outputs von neuronalen Netzen (NN). Dieses Paket umfasst ein AI-Dienstprogramm zur Datenprotokollierung und Notierung auf einer SD-Karte. Benutzer können die Daten von Sensoren aufzeichnen und festlegen, welche Datenklassen oder -ereignisse aufgezeichnet werden sollen. Unter Verwendung der aufgezeichneten und kommentierten Daten können Benutzer ihr eigenes neuronales Netzwerk in einer PC/GPU/Cloud-Konfiguration trainieren, das Modell abrufen, die X - CUBE - AI-Erweiterung für das STM32CubeMX-Tool zur Umwandlung nutzen und das Modell danach auf SensorTile.box ausführen.

Intelligenter Sensor in SensorTile.box
ST leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung erweiterter MEMS-Sensoren, wie z. B. des IMUs LSM6DSOX in SensorTile.box. Diese Bausteine (und alle zukünftigen MEMS-Bausteine mit X am Ende der Teilenummer) enthalten digitale Funktionen, die für die Ausführung von Machine-Learning-Algorithmen optimiert wurden, sodass die Datenverarbeitung auf die IMU und den Hostprozessor verteilt werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es, den Stromverbrauch des Systems weiter zu reduzieren, da der Stromverbrauch der Sensor-ASIC-Schaltung bei typischen Aufgaben lediglich ein Tausendstel des Stromverbrauchs einer MCU beträgt. Weitere Informationen über die integrierte FSM (Finite State Machine)- und die MLC (Machine Learning Core)-Funktion in diesen IMUs und damit zusammenhängende Entwicklungsinstrumente finden Sie in den folgenden Anwendungshinweisen:
LSM6DSOX: 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Gyroskop immer verfügbar
LSM6DSOX: Finite State Machine (endlicher Automat)
LSM6DSOX: Machine-Learning-Kern
AlgoBuilder: Desktopanwendung für das grafische Design von Algorithmen
SensorTile.box ist für den Betrieb im Entry- und Expert-Modus vorprogrammiert. Für Benutzer, die die Standardfirmware im Pro-Modus überschrieben haben und diesen Schritt anschließend wieder rückgängig machen möchten, bietet ST das STSW - MKSBOX1 _ BL-Firmwarepaket an, durch das die FOTA (Firmware-Over-the-Air)-Funktion zur Aktualisierung der Firmware wiederhergestellt wird, falls die FOTA-Funktion bei einem benutzerdefinierten Firmware-Upload überschrieben oder gelöscht wurde. Bei der ersten Verbindung mit der App ST BLE Sensor wird der Benutzer aufgefordert, auf die neueste Version der Standardfirmware zu aktualisieren.
STSW - MKSBOX1 _ BL – Datenbeschreibung
SensorTile.box wurde vollständig unter Verwendung der Produkte von STMicroelectronics zusammengestellt:

Produkte kaufen
| Teilenummer | Beschreibung |
| STM32L4R9ZIJ6 | Ultra - Low - Power ARM Cortex - M4 Mikrocontroller mit DSP und FPU |
| SPBTLE - 1S | Bluetooth Low Energy 4.2 Modul |
| LSM6DSOX | 6-Achsen-Trägheitsmessung |
| LIS2DW12 | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser |
| LIS2MDL | 3-Achsen-Magnetometer |
| LIS3DHH | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser (Neigungsmesser) |
| STTS751 | Digitaler Temperatursensor |
| HTS221 | Feuchtigkeitssensor |
| LPS22HH | Höhenmesser/Drucksensor |
| MP23ABS1 | Analoges Mikrofon/Audiosensor |
| TS922EIJT | Rail-to-Rail, hoher Ausgangsstrom, dualer Operationsverstärker |
| STBC02AJR | Akkuladegerät |
| LDK130PU - R | Niedriger Ruhestrom, sehr geräuscharmer LDO |
| STBB3JR | DC-DC-Wandler |
| ST6G3244ME | Pegelwandler |
Für Benutzer, die mit HW-Design vertraut sind, stehen Schaltbilder, Gerber- und BOM-Dateien für die zusätzliche Anpassung zur Verfügung.
Ähnliches Produkt: