Lithium-Ionen-Akkumulatoren werden heute als zuverlässige Allzweckstromquelle in nahezu allen mobilen Geräte eingesetzt. Auch in Ihrem Laptop oder Mobiltelefon sind wahrscheinlich dünne Lithium-Akkus eingebaut, die das Gerät in Schwung bringen. Es sprechen zahlreiche Gründe für die Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus, aber auch diese haben Grenzen. Sehen wir uns einmal Vor-und Nachteile dieser weltweit am häufigsten eingesetzten Batterien an.
Vorteile
Energiedichte
Lithium-Akkus bringen jede Menge Leistung und sind platzsparend. Das macht sie ideal für mobile Geräte, integrierte Systeme und Laptops. Sie haben es dem herausragenden Leistungs-/Größenverhältnis von Lithium-Ionen-Akkus zu verdanken, dass Sie Ihr mobiles Gerät einfach in die Hosentasche stecken können.
Geringe Selbstentladung
Haben Sie schon einmal versucht, AA-Batterien zu verwenden, die eine Weile in der Schublade lagen, und festgestellt, dass diese leer waren? Der Grund hierfür ist ein Phänomen, das als „Selbstentladung“ bezeichnet wird. Die Selbstentladerate von Lithium-Ionen-Akkus ist weniger als halb so hoch wie die herkömmlicher Nickelbatterien. Das bedeutet, dass Lithium-Ionen-Akkus auch nach längerer Lagerzeit stets zuverlässig funktionieren.
Hohe Stromstärke
Ihre moderne elektrische Bohrmaschine oder Ihr Akkuschlagschrauber brauchen jede Menge Energie, um einen Bohrer durch eine Betonwand zu treiben. Die Stärke von Lithium-Ionen-Akkus macht es möglich. Lithium-Ionen-Akkus bieten sehr hohe Stromstärken, d. h. sie können genügend Energie bereitstellen, um Ihren Elektrobohrer zu einem zuverlässigen Werkzeug zu machen.
Grenzen
Hohe Herstellungskosten
Die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus ist viel teurer als die von Nickel-Kadmium-Batterien. Dieser Aufpreis wird an den Endverbraucher weitergegeben – das heißt, dass Sie ein Lithium-Ionen-Akku mehr Geld kostet.
Alterungserscheinungen
Haben Sie schon einmal bemerkt, dass die Akkuladung Ihres Handy nicht mehr so lange hält wie früher? Grund hierfür ist, dass Lithium-Ionen-Akkus altern, selbst wenn sie nicht benutzt werden (Benutzung beschleunigt diesen Vorgang jedoch). Langfristig müssen Sie Ihren Lithium-Ionen-Akku also austauschen, wenn er weiterhin zuverlässig arbeiten soll. Das ist kein Problem, wenn der Akku Ihres Geräts nicht fest verbaut ist. Ist dies jedoch der Fall (beispielsweise beim iPhone), kann es Ärger bereiten.
Sicherheit
Lithium-Ionen-Akkus sind im Allgemeinen relativ sicher. Vergleicht man die Anzahl der weltweit verwendeten Lithium-Ionen-Akkus mit den Problemfällen, erweisen sie sich als relativ sicher. Es gab jedoch einige Probleme mit überhitzten Akkus, die Brände verursachten. Dies kann vor allem passieren, wenn zwei Akkus in Kontakt kommen und einen Kurzschluss verursachen. Aufgrund ihrer hohen Energiedichte wird dabei viel Hitze erzeugt – und darin liegt das Problem. Zumeist bedeutet dies lediglich, dass Lithium-Ionen-Akkus sorgfältig transportiert und gelagert werden müssen – es handelt sich jedoch um einen allgemeinen Mangel dieser Technik. Die US-amerikanische Zivilluftfahrtbehörde FAA hat vor Kurzem angekündigt, dass Lithium-Ionen-Akkus in Zukunft in aufgegebenem Gepäck nicht mehr erlaubt sind.
Doch insgesamt überwiegen die Vorteile von Lithium-Ionen-Akkus deutlich, weshalb sie auch weiterhin die führende Energiequelle für mobile und integrierte Geräte darstellen.